This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:重新编译自定义映像相关查询

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490877/sk-am62a-lp-rebuild-custom-image-related-query

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

专家、您好!

如何才能做到 我在 model_zoo 中添加一个自定义模型、OOB-demo-assets 中的墙纸图像、以设置墙纸、自定义 config.yaml 并修改/etc/init.d/edgeai-launcher.sh .
我想我可以通过修补 edgeai-gst-apps 来修改 setup_wallpaper.sh。 但不知道要进行上述修改。

此致、
Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我试图找到 edgeai-launcher.sh 时,它似乎在不止一个位置。
    /tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/edgeai-init/1.0-r0_edgeai_0/packages-split/edgeai-init/etc/init.d/edgeai-launcher.sh
    /tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/edgeai-init/1.0-r0_edgeai_0/edgeai-launcher.sh

    我可以修改的位置。 我能否在简单地编辑文件后重新构建、或者需要补丁或类似的东西。

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajan:

    如果我对您的理解正确、您知道如何在目标上进行这些更改、并且想要在 SDK 文件系统中进行更改。 是这样吗? 在这种情况下、您引用的所有更改都在 userspace 中、不需要重新编译 Linux (内核)映像。 您可以在下的文件系统中进行这些更改 /filesystem/tisdk-edgeai-image-am62axx-evm.rootfs.tar.xz. 然后、您可以使用 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/10_01_00/exports/docs/linux/Overview/Processor_SDK_Linux_create_SD_card.html#create-sd-card-with-custom-images 将数据刷写到 SD 卡 

    但是、如果您想重新生成整个文件系统、而不仅仅是更改几个图像和脚本、则必须执行一个 Overview_Building_编译:https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/10_01_00/exports/docs/linux/Yocto、sdk.html#building-the-sdk-with-Yocto。  

    此致、

    Qutaiba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qutaiba:

    我需要获得 准备好刷写映像 重建。 我相信 你的答复即将解压缩 tar、作出更改并压缩它。 但这对我来说是不可能的,因为我需要在每次图像创建后做许多更改,我使用.wic.xz 创建 SD 卡。

    您可以在下的文件系统中进行这些更改 /filesystem/tisdk-edgeai-image-am62axx-evm.rootfs.tar.xz.[/报价]

    尝试在中添加测试图像后重新构建  /tisdk/build/arago-tmp-default-glibc/work/aarch64-oe-linux/edgeai-test-data/1.0-r0_edgeai_0/oob-demo-assets  . 不幸的是,它不起作用(我的意思是变化没有反映在图像中)。

    我该怎么做?

    此致、
    Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sajan、您好!

    您要使用什么方法来构建映像? 您是否在使用 Yocto?

    此致、

    Qutaiba