This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A1-Q1:AM62Ax 是否支持 UDP 上的 RTP?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491470/am62a1-q1-does-am62ax-support-rtp-over-udp

器件型号:AM62A1-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

AM62Ax 是否支持 UDP 上的 RTP?

是否有介绍它的文档? 如何实施?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    主题所有者本周不在办公室。 如果您在下周中旬没有得到回复、可以随意 ping 通该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我假设 Linux 是此处要使用的操作系统。 正如您提到的 RTP 依赖 UDP、UDP 支持已在默认的 TI Linux 配置中进行配置。 gstreamer 等应用支持 RTP。 TI SDK 在 TI EVM 的 TI SDK Linux 文件系统中有一个评估 gstreamer 包。

    此致、

    Schuyler