This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:其中对应于 AM67/J722S/TDA4VEN-Q1的 MCU+

Guru**** 2542580 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67, AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490003/tda4ven-q1-where-is-the-corresponding-mcu-for-am67-j722s-tda4ven-q1

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题中讨论的其他器件:AM67AM67A

工具与软件:

您好!

我按照 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/latest/exports/docs/mcu_plus_sdk_j722s_10_01_00_22/docs/api_guide_j722s/SDK_DOWNLOAD_PAGE.html https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/latest/exports/docs/mcu_plus_sdk_j722s_10_01_00_22/docs/api_guide_j722s/EVM_SETUP_PAGE.html#EVM_FLASH_SOC_INIT (make -sj4 all)上的"下载并安装 SDK "说明 进行操作、但无法找到相应的 MCU+(mcu_plus_AM67_{version}或 mcu_plus_j722s_{version})、并且在网络上仅找到 AM62X 的版本。

文件是否已从网络中删除?

还有、AM67/J722S/TDA4VEN 版本之间的差异吗? 它们似乎指的是同一个平台、但资源的名称是分开的。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    但我找不到相应的 MCU+(mcu_plus_AM67_{version}或 mcu_plus_j722s_{version})、仅在网络上找到 AM62X 的版本。

    没有用于 AM67的 MCU PLUS SDK。 请注意、TI 仅提供 Linux SDK 支持。

    J722S 是为 TDA4AEN/TDA4VEN/AM67/AM67A 器件发布的 Software SDK 使用的平台名称。

    TDA4VEN/TDA4AEN 主要用于汽车 ADAS 应用。 请参阅相应的目标市场数据表。

    AM67 -面向 智能视觉摄像头和通用计算应用。 请参阅第2章的数据表或 此处的链接。 理想情况下、我们希望客户使用 Linux SDK 来满足其用例/产品需求。

    我希望这一点得到澄清。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 不过、我在 RTOS PSDK 中找到了 MCU plus j722s、不是吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSDK RTOS 的 MCU PLUS SDK 部分主要用于 TDA4VEN/TDA4AEN、主要用于汽车 ADAS 应用。  但是、对于基于 AM67的产品、建议在 A 内核上使用 Linux SDK、并在 R5F 和 C7x 内核上使用 TI 提供的软件。

    谢谢。