This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A1-Q1:AM62Ax 是否支持以太网100Base-T1 (BroadR-Reach)?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491466/am62a1-q1-does-am62ax-support-ethernet-100base-t1-broadr-reach

器件型号:AM62A1-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

AM62Ax 是否支持以太网100Base-T1 (BroadR-Reach)?

是否有介绍它的文档? 如何实施?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    100BASE-T1是单线对以太网、通过选择支持100Base-T1的 PHY 来支持此类型。 所有以太网 PHY 都通过不同的接口模式(例如 RGMII、RMII 或 MII)进行连接。大多数100Base-T1 PHY 通过 RGMII 接口模式进行连接。 有关如何实施的所有信息均取决于 PHY 供应商。

    此致、

    Schuyler