This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:OSC1可选?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490998/tda4vh-q1-osc1-optional

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

您能否确认 OSC1 完全可选、TDA4VH-Q1也可以在 WKUP_OSC0处的单个时钟下运行?

在规范(SPRSP79B)第6.10.4.1章中、建议 WKUP_OSC0不提供 MCU 域时钟、而 OSC1则为 MCU 提供时钟。 因此、如果在没有 OSC1的情况下使用 TDA4VH-Q1、什么将为 MCU 域提供基准时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OSC0无条件地为所有 MCU PLL 计时。 主 PLL 可以选择 OSC0或 OSC1。

    OSC1是可选的。

    系统无需第二个振荡器即可工作。