This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:在基于 debian 的 SK-am62b-P1板中运行 chromium。

Guru**** 2545620 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490917/processor-sdk-am62x-run-chromium-in-debian-based-sk-am62b-p1-board

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1

工具与软件:

root@am62xx-evm:/# chromium webglsamples.org/.../aquarium.html --use-gl=angle --oace-platform=wayland --no-sandbox --start-fullscreen
[1351:1438:0101/011951.651461:error:object_proxy.cc (576)]未能调用方法:org.freedesktop.DBus.Properties.Get: object_path=/org/freedesktop/UPower:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown:任何.service 文件均未提供名称 org.freedesktop.UPower
[1351:1438:0101/011951.654841:error:object_proxy.cc (576)]未能调用方法:org.freedesktop.UPower.GetDisplayDevice: object_path=/org/freedesktop/UPower:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown:任何.service 文件均未提供名称 org.freedesktop.UPower
[1351:1438:0101/011951.662884:error:object_proxy.cc (576)]未能调用方法:org.freedesktop.UPower.EnumerateDevices: object_path=/org/freedesktop/UPower:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown:任何.service 文件均未提供名称 org.freedesktop.UPower
警告:需要 VULKAN texureCompressionBC 功能或同时需要 texureCompressionETC2和 texureCompressionASTC。
-初始化适配器时(backend=BackendType::Vulkan)
在 InitializeImpl (/../third_party/dawn src dawn/native/vulkan/PhysicalDeviceVk.cpp:187)

[1478:1478:0101/012151.298787:error:GPU_blocklist.cc (71)]无法获取 GPU 适配器

我试图在我的 SK-am62b-p1与 debian OS 运行铬,但我正在得到这些输出和它的显示网站不可访问