This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:AM6421

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1485853/tmds64evm-am6421

器件型号:TMDS64EVM
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!

我正在尝试构建一个测试套件、用于使用运行 PuTTY (或)的 Host (PC)接口菜单检查 TMDS64EVM 板上的所有外设  

TeraTerm)、其中测试套件包含各个测试选项(1、2、3等)。 TMDS64EVM 构建应 产生 可加载的微小图像

以便通过内部 SoC RAM 空间运行、从而能够测试电路板上的外设、包括 OSPI 闪存和 DDR4存储器等

TI 是否为此测试套件提供示例? 下面我们举例说明:

1.测试 OSPI 闪存

2.测试 DDR4读/写

3.测试以太网端口

4.测试 I2C 设备

5.测试 PSRAM (GPMC 接口)读/写

6.测试 NAND 闪存(SD 卡)

7个... 等等

因此、在主机(PC)终端窗口之间进行的对话会将测试命令发送到电路板、并从 EVM 获得响应、以指示测试通过还是失败以及测试失败的位置(即存储器位置)。

我相信 TI 有这样的测试套件示例、但找不到位置。 如果 TMDS64EVM 不存在、那么可能还有其他开发平台(CPU)提供的这样的测试套件、我可以创建

并为此进行了修改。

非常感谢。

Huynh Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Huynh Nguyen、

    我正在查看您的问题,您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Huynh Nguyen、

    我们在 MCU+SDK 中没有任何电路板诊断库支持。

    但是、为了验证上述外设、我们确实支持 MCU+SDK 中的所有示例。

    要创建上述要求、您需要按照以下步骤操作。

    1. 选择基本项目 –使用现有的 MCU+ SDK 示例、如 OSPI 闪存 IO。
    2. 添加所需外设 –使用 SysConfig 启用 I2C、以太网、GPIO 和 UART 并生成代码。
    3. 为"命令"设置 UART –使用 UART 接收测试命令并发回结果。
    4.我 管理 UART ISR –当收到命令时,触发相应的测试用例。
    5. 创建测试用例 –实施针对 GPIO、I2C、以太网等的单独测试功能
    6. 发送测试结果 –每个测试用例都应通过 UART 返回"pass"或"fail"。
    7. 运行并验证 –通过 UART 发送测试命令、运行测试并在终端中检查结果。

    如果您仍然需要帮助、请告诉我。

    此致、

    Anil。