This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:GPU 固件无响应

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1473708/tda4vm-gpu-firmware-not-responding

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

SDK:J721e SDK8.2

GPU:GPU 基于 Imagination Technologies 的 PowerVRRegisteredSeries8XE GE8430内核

GPU 驱动程序:最新版本 DDK1.15。

操作系统: qnx710.

您好!

我们遇到客户车辆的问题: 环视是黑屏。  发生次数 非常低、可能每月一次。

幸运的是、原因可以集中在发生黑屏时的日志输出:  GPU 固件无响应。

请访问日志文件:

e2e.ti.com/.../20250210_2D00_screen_5F00_slog.txt

重点关注 PVR_K 误差。 (PVR_K 错误在正常情况下永远不会输出)

 由于此错误发生在系统启动阶段、是否 GPU 硬件未正确通电或耗时较长。

问题:

1.之前的其他项目中是否发生过相同的问题以及可能的原因、例如 A72和 GPU 内核之间的通信(SCI)问题引起的问题?

2. 我们可以找到一些用于板载 GPU 初始化的源,也许它可以控制 A72端 GPU 的功率,但我们很难找到一种高效的方法来重现和调试。

你有什么建议吗? 比如、如果我们必须跟踪 GPU 电源序列、那么我们是否可以编译源并在板上运行它。


/boards/j721e/evm/hw_init.c:622:init_gpu ()

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些信息:TDA-4上电时、至少有3个与 GPU 相关的独立步骤:

    ① GPU 硬件初始化(通过 SCI 状态开启)  

    ② GPU 驱动程序初始化(screen -c ...)

    ③应用调用 GPU 驱动程序 (启动 EGL 时、GPU 无响应)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    我对这里的延误深表歉意。 我是 OOO 在2月的一段时间,并在我的收件箱中错过了这件事,直到现在。 QNX 拥有显卡驱动程序、因此请 直接与 QNX 讨论有关在 QNX 中运行和实施显卡驱动程序的任何问题。  TI 仅支持在 Linux 上集成驱动程序、因此我可以帮助解答 有关 Linux 的任何图形问题。

    谢谢!
    Sarabesh S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我们将自行调试。