This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP/AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1/AM62D-Q1/AM62P/AM62P-Q1/AM62L 定制电路板硬件设计–有关 MCU_OSC0 (WKUP_OSC)或 WKUP_LFOSC0 (LFOSC0)的 LVCMOS 数字时钟源的疑问

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623, AM62A7-Q1, AM62L, AM620-Q1, AM625, AM625-Q1, AM625SIP, AM62A3, AM62A1-Q1, AM62A7, AM62D-Q1, AM62A3-Q1, AM62P-Q1, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490011/faq-am625-am623-am620-q1-am625-q1-am625sip-am62a7-am62a3-am62a1-q1-am62d-q1-am62p-am62p-q1-am62l-custom-board-hardware-design-queries-regarding-lvcmos-digital-clock-source-for-mcu_osc0-wkup_osc-or-wkup_lfosc0-lfosc0

器件型号:AM62L
主题中讨论的其他器件: AM620-Q1AM625、AM623、 AM625-Q1AM625SIP、AM62A3AM62A1-Q1AM62A7AM62D-Q1、AM62A7-Q1、 AM62A3-Q1AM62P-Q1AM62P

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

 在使用外部 LVCMOS 时钟输入作为处理器时钟源时、您能否共享外部 LVCMOS 数字时钟源规格和指南

MCU_OSC0 (对于 AM62L、为 WKUP_OSC0)

WKUP_LFOSC0 (AM62L 为 LFOSC0)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    常见问题解答是通用的、也可以用于

    AM625/AM623/AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1处理器 系列

    AM62A7/AM62A7-Q1/AM62A3/AM62A3-Q1/AM62A1/AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1处理器系列。

    AM62P、AM62P-Q1 处理器系列

    AM62L  处理器系列

    请参阅以下输入:

    外部 LVCMOS 时钟规格:

    参考产品说明书  

    MCU_OSC0 LVCMOS 数字时钟源要求

    注意:添加该表以进行快速参考。 有关更新信息、请参阅数据表。

    所述的要求

    AM62Dx Sitara 处理器产品说明书

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprspb5

    有关所需信息、请参阅处理器特定数据表。

    目前正在更新数据表中的规格。

    如果数据表中未提供相关规格、请遵循上述规格。

    连接 LVCMOS 时钟输入

    1.8V LVCMOS 兼容时钟输入

    时钟输入不具有失效防护

    时钟输入以 1.8V (VDDS_OSC0)为基准。

    时钟输入不具有失效防护

    建议将振荡器电源连接到与  VDDS_OSC0相连的同一电源

    使用 LVCMOS 时钟输入时是否有任何问题

    最好使用晶体为 AM62x 系列处理器创建参考时钟、因为时钟抖动问题的风险较低。

    使用 LVCMOS 时钟输入时没有问题。 在选择振荡器时、请遵循上述规格。 如果您使用 LVCMOS 振荡器、则 选择一种不包含 PLL 的振荡器。  与使用 PLL 时相比、仅实现一个在基本振荡模式中运行的晶体振荡器的 LVCMOS 时钟源提供的时钟抖动更低。

    确保遵循 数据表的 MCU_OSC0 LVCMOS 数字时钟源部分中添加的注释  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    MCU_OSC0 从 VDDS_OSC (对于 AM62L、为 VDDS_OSC0)供电、并且 MCU_OSC0_XI 输入 不具有失效防护功能、因此连接到 MCU_OSC0_XI 的外部1.8V LVCMOS 时钟源必须是为 VDDS_OSC (对于 AM62L、为 VDDS_OSC0)供电的同一电源。

    如果您按照如上所述进行连接、则不会出现电源时序问题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    目前、以下数据表已更新

    AM62Lx Sitara 处理器产品说明书
    https://www.ti.com/lit/pdf/SPRSPA1

    AM62Dx Sitar 处理器产品说明书
    www.ti.com/.../sprspb5

    AM62Ax Sitara 处理器数据表  
    www.ti.com/.../sprsp77

    AM62Px Sitara 处理器产品说明书  
    https://www.ti.com/lit/pdf/sprsp89

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    LFOSC0是否有 LVCMOS 时钟规格?

    建议遵循下表为晶体指定的频率和 PPM 要求

    LFOSC0晶体电气特性

    VDDS_OSC0

    LFOSC0由 VDDS_OSC (AM62L 为 VDDS_RTC)供电、并且 LFOSC0_XI 输入 不具有失效防护功能、因此连接至 LFOSC0_XI 的外部1.8V LVCMOS 时钟源必须是为 VDDS_OSC (AM62L 为 VDDS_RTC)供电的同一电源。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:  

    不使用时连接 LFOSC0

    此致、

    Sreenivasa