This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:AM62A7

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489180/am62a7-am62a7

器件型号:AM62A7
主题中讨论的其他器件: SK-AM62A-LP

工具与软件:

您好!

我们已使用 TI SK-AM62A-LP 作为参考、围绕 AM62A7构建了定制电路板。 我们在 DPI RGB 24接口上有一个 LCD 面板、对应 SK-AM62A-LP 上的 DPI-HDMI 桥接器 。

虽然一切都按预期运行、但在播放视频以及显示静态图像时、LCD 屏幕上的亮点周围存在色彩边缘问题。

我们的分析发现、即使进行了相关更改、像素时钟设置也不会正确应用。 无论我们做什么、无论是在内核上使用补丁还是在 tidss_dispc.c 文件上使用补丁、数据都始终在 pclk 的负边沿发生变化、而我们希望数据根据 LCD 规格在正边沿发生变化。

我们也尝试过使用 DTS 的相同方法、但也没有得到这样的结果。

请向我们指出正确的位置或实现此变更的正确方法。 我们已经用尽了所有的选择,任何帮助都受到赞赏。

此致、

Arif

工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在内部对其进行研究、并将在本周结束时与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可能需要这样做来选择时钟边沿:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Divyansh。 这很有帮助。 我刚刚在 shell 中手动测试了命令、并得到了所需的行为。  这已经让 我们困扰了很长时间、不是在 AM62A-SDK 中应用了补丁、还是由 apt 驱动程序自行处理?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该请求已经在我们的流水线中、我们希望很快在未来的 SDK 版本中添加此支持。