This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 uboot 中使用 UFS

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490365/tda4vh-q1-using-ufs-in-uboot

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家

SDK 10.1
电路板:J784S4_EVM

我们使用相同的启动流程: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480155/tda4vh-q1-tda4vh-0902-use-ufs-in-uboot/


我还使用 ramfs:  rootfs.cpio 进行引导

事实上,我想要在 ospi:的 ramfs 存储 
但我使用链接中描述的方法生成的 ramfs 非常大,事实上,它已经超过了 ospi 存储大小,我如何能够修整 ramfs ? 或者、如何产生足够小的斜坡? 
希望 TI 专家为您提供支持 



此致
伊森

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、eason、

    斜坡的最终目标是什么?电流大小是多少?

    通常、这会使用生成的默认内核映像。 您应该禁用所有不需要的 kre=ernel 配置。

    使用微小映像时、内核映像是开始减小尺寸的理想之选。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay

    抱歉、我已在另一主题中讨论过这个问题 


    此致
    伊森