This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:Wave5编解码器解码糟糕的性能问题

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486668/am69a-wave5-codec-decoding-poor-performance-issue

器件型号:AM69A

工具与软件:

尊敬的支持部门:

是否有任何有关此问题的更新?
我们仍然对分析和解决它感兴趣。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于这方面的延迟深表歉意、我已被其它任务占用、错过了在线程锁定前的响应时间。 不幸的是,我不能下载流与谷歌驱动器测试. 您可以将流连接到该线程吗? 下载之后、我将使用最新的 SDK 检查输出。 感谢您的耐心。

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。

    您可以下载 测试流 通过以下链接:

    https://kr.object.ncloudstorage.com/edx-fw/202503/slow_decoding.mp4

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供视频流。 我是 OOO 今天,所以我没有机会在这方面工作。 我们将在下周发布更新。

    此致、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sarabesh  

    请确认我们提供的文件是否允许您这样做 重现问题
    我们热切期待着 正在等待更新 .

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sarabesh  

    我找到了自己使用的解决方案 SDK 10.1 .

    谢谢你。