This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:请帮助提供 TI 用于更换 TMS320C6713 DSK 的新解决方案

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488650/tms320c6713b-please-help-to-give-the-ti-new-solution-to-replace-the-tms320c6713-dsk

器件型号:TMS320C6713B

工具与软件:

尊敬的支持部门:

正如标题所说、我们拥有 TMS320C6713 DSK 板、但它太旧了、难以获得支持和资源、

因此、我们需要 TI 团队提供建议的解决方案来代替它。

关于我们的功能要求、通过相位调制/AM 等方式使用 DSP 板来生成超声波、然后将信号传递给 AMP 以获得方向扬声器特性。

谢谢。

Kimbo Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimbo,

    这是一个具有有限支持的旧器件。 我建议在未来6个月内咨询 TI 以了解更新的 DSP SoC。

    此致、

    Manisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manisha:

    您的意思是、目前 TI 不能使用 DSP SoC 来替代  TMS320C6713 DSK、对吗?

    谢谢。

    Kimbo