This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:通过 CPSW 获取以太网数据包丢弃计数器

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490812/am62a7-get-drop-counter-of-ethernet-packet-with-cpsw

器件型号:AM62A7

工具与软件:

您好、TI

感谢你的帮助。

我很抱歉我不能看到回复、直到现在才给出回复。

要问这个问题。 我想通过一个自己用 Linux OS 开发的应用程序来读取这些压降计数器。

因此我无法使用 eth-tool 来获取压降计数器。 我需要接口或方法来获取计数器(例如从哪个寄存器或数据表的哪一章引用)

感谢您的帮助  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 ethtool 方法。 我建议完成 ethtool 应用并提取用于读取网络统计信息的代码、因为使用这种方法可以通过 CPSW 驱动程序访问、而不是使用 mmap 方法。

    TRM 中涵盖统计寄存器的部分如下:

    12.3.1.4.6.18 CPSW 网络统计

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。  

    我找到了 CPSW 网络统计的相关章节。