工具与软件:
您好!
我想使用 CPTS 模块的 HW-TS-Push 功能以特定频率对事件进行时间戳。
为此、我使用了 TSR 的引脚 CP_GEMAC_CPTS0_HW1TSPUSH 作为输入(TSR 输入12)、然后将信号路由到 CPTS 的 CPTS-HW1-TS-Push (TSR 输出10)
所有引脚多路复用配置都在相应 DTS 中正确完成。
但是、我无法使用 testptp 工具测量任何输入事件。
我怎么可能做错了?
BR
Zain
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我想使用 CPTS 模块的 HW-TS-Push 功能以特定频率对事件进行时间戳。
为此、我使用了 TSR 的引脚 CP_GEMAC_CPTS0_HW1TSPUSH 作为输入(TSR 输入12)、然后将信号路由到 CPTS 的 CPTS-HW1-TS-Push (TSR 输出10)
所有引脚多路复用配置都在相应 DTS 中正确完成。
但是、我无法使用 testptp 工具测量任何输入事件。
我怎么可能做错了?
BR
Zain
您好、Nick。
×ync_router {
status = "okay";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&cpsw_cpts>;
cpsw_cpts: cpsw-cpts {
pinctrl-single,pins = <
.
.
.
/* TS Push Pin [CP_GEMAC_CPTS0_HW1TSPUSH] in12 -> out12 [cpsw cpts hw1_push] */
K3_TS_OFFSET(10, 12)
>;
};
};
&main_pmx0 {
.
.
.
cpsw3g1_pins_default: cpsw3g1-default-pins {
pinctrl-single,pins = <
AM62X_IOPAD(0x01c0, PIN_INPUT, 1) /* (B13) SPI0_D0.CP_GEMAC_CPTS0_HW1TSPUSH */
>;
};
};
&main_spi0 {
status = "disable";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&main_spi0_pins_default>;
ti,pindir-d0-out-d1-in = <1>;
ads7846@0 {
status = "disable";
};
};
testptp -d /dev/ptp0 -e 10 -i 2
当然、testptp 特定于 PTP。 我有 ptp0接口已准备就绪、它工作正常。
您是否还有 其他工具来测量时间戳?
BR
Zain
您好、Zain、
问得好。 在 drivers/net/ti 之外、我没有看到任何使用 CPTS 进行时间戳的内核驱动器。 请给我几天时间、询问是否存在我不知道的预先存在的代码。
您能详细介绍一下您的用例吗?
当然、我们也支持使用 ECAP 来采集时间戳。 因此、这可能是适用于您用例的更简单的解决方案。 有关更多信息、请参阅该主题:
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1242640/am625-ecap/4766153#4766153
此致、
Nick
您好、Nick。
您有任何新信息吗?
在 /sys/class/ptp/ptp0中、我可以启用 exts_enable。 我收到以下错误:
root@am62x-var-som:~# echo 1 > /sys/class/ptp/ptp0/extts_enable -bash: echo: write error: Invalid argument root@am62x-var-som:/sys/class/ptp/ptp0# cat extts_enable cat: extts_enable: Permission denied
您好、Zain、
我还没有玩 exts_enable 功能。 似乎您需要写入信道索引、后跟一个"1"以从该信道启用时间戳: https://www.kernel.org/doc/Documentation/ABI/testing/sysfs-ptp
还可以、一般般…… 每个通道是什么?
看起来像 entry n_external_timestamp、告知我们提供了多少个外部时间戳通道。 我不清楚到底有多少个通道、以及它们如何映射到 CPTS 输入、就在我头顶。 但是、通过试错、我们有望确定是否有与 HWxTSPUSH 关联的通道。
此致、
Nick