This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821

Guru**** 2462970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490247/dra821u-q1-dra821

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

当两侧电压电平3.3V 相同时、请告诉我为什么在 J721EXCP01EVM 原理图中使用电压转换器。

请在页码28和27查看 U168、U161、U84、U167、U159。

我们未收到您的回复、请回答我们之前的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FTDI 芯片电源来自 USB。 该转换器可防止信号在未通电的电路板上传播。

    Kevin