工具与软件:
是否可以从用户空间(EL0中的 A72内核)访问与 CPSW9G 虚拟端口关联的环的推送/弹出地址? 如果需要、对于 TISCI 配置 (https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/2_tisci_msgs/rm/rm_ra.html)或通过任何其他方式、是否需要有所不同?
我尝试过的:
*环形加速器分配和配置(使用内核空间驱动程序)
*重新映射环推入/弹出寄存器以处理用户模式访问的地址空间访问。
*在用户空间过程中实现了发送和接收功能
尝试从用户空间应用程序将描述符推入 Ring 会导致异常。 但是、当使用内核地址空间寄存器映射将描述符推入内核空间驱动程序(EL1)时、它将正常工作。