This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:功耗估算工具不计算泄漏功耗

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VP-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480812/tda4vp-q1-power-estimation-tool-does-not-calculate-leakage-power

器件型号:TDA4VP-Q1

工具与软件:

您好!

我从 TDA4VP-Q1产品页面(https://www.ti.com/lit/zip/sprujb1)下载了功耗估算工具。

按下"Calculate"按钮(如果我选择预定义用例或定义自己的用例、则 Excel 宏将进行计算。 但最终、每个温度的泄漏功率保持在最小值。

我预计这可能与我使用的 Excel 版本(Microsoft Excel for MS365 MSO (版本2402内部版本16.0.17328.20708) 64位)和/或 Windows (Win 11版本23H2 (内部版本22631.4890))有关。 我已经尝试禁用任何可以找到的安全策略。

你有什么想法可能会出什么问题吗? 是否有任何其他方法来计算/估算功耗?

提前感谢大家、
罗马语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roman、

    您能否:

    (A)尝试使用另一台机器

    (b)发送一个示例 xlsm -而不是您的配置 b/c 这是一个公共论坛

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    我在四台不同的机器上尝试过它。 e2e.ti.com/.../J784S4_5F00_PowerEstimationTool.xlsm

    输出如下所示:

    热功耗
    TJ [C] 漏电功耗[mW] 动态功耗[mW] 总功耗[mW]
    125. 84. 15934 16018.
    120 84. 15934 16018.
    115 84. 15934 16018.
    110 84. 15934 16018.
    105. 84. 15934 16018.
    100 84. 15934 16018.
    95. 84. 15934 16018.
    90 84. 15934 16018.
    85. 84. 15934 16018.
    80 84. 15934 16018.
    75 84. 15934 16018.
    50. 84. 15934 16018.
    25. 84. 15934 16018.
    0 84. 15934 16018.
    -20. 84. 15934 16018.
    -40 84. 15934 16018.

    当我更改用例配置文件时、动态功耗会发生变化、但泄漏功耗保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您返回的 xlsm 中、泄漏似乎正确:发送此工作簿时是否存在问题?

    Kevin

    TJ [C] 漏电功耗[mW] 动态功耗[mW] 总功耗[mW]
    125. 13910 29046. 42956.
    120 12305. 29046. 41351.
    115 10853. 29046. 39899
    110 9554. 29046. 38600
    105. 8404. 29046. 37450
    100 7376. 29046. 364222.
    95. 6440. 29046. 35486.
    90 5622. 29046. 34668
    85. 4894. 29046. 33940.
    80 4251. 29046. 33297.
    75 3690 29046. 32736.
    50. 1752. 29046. 30798.
    25. 807. 29046. 29853.
    0 381. 29046. 29427
    -20. 228. 29046. 29274.
    -40 161. 29046. 29207.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉、我发送了包含预填充结果的原始文件。 此处是一个文件。 e2e.ti.com/.../6305.J784S4_5F00_PowerEstimationTool.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用下拉菜单;对于过程、从下拉菜单中选择"强"、我认为您可以正确计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了几次不同的值的过程以及 Tj 和 VDDS 和没有变化。