主题中讨论的其他器件:DRA829
工具与软件:
Hej TI 团队、
我正在尝试实施一种使用 A/B 交换方法的软件更新应用程序、目前我正在使用带有 Linux SDK 的 TI DRA829。 我有我的 Linux 从 SD 卡引导.
我曾尝试通过这些步骤使用 mmcblk 在我的 eMMC 中建立一个新的文件系统、并使用 uboot 进行交换、但不起作用(3.1.5. SD、eMMC 和 USB—适用于 J721e 的处理器 SDK Linux 文档)。
我想设计和使用一个方法,确保我 可以下载新的文件系统,即设备树, rootfs ,内核, rprocs 等到一个新的地方,并能够交换引导和更新 Linux 与我将开发的 OPTEE 应用程序。 如果您能对此提供更多的说明、将会很有帮助!
引导日志: