https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490788/tda4vm-rpmsg-delay
器件型号:TDA4VM工具与软件:
您好、导出:
测试 A72和 MCU1-0之间 rpmsg 的通信延迟时间:
场景1:在 A72和 MCU1-0之间进行简单的乒乓发送和接收。 在 A72上的测试中、发送和接收延迟约为50ms。
场景2:MCU1-0上有两个任务。 这两个任务以100ms 的周期将数据发送到 A72、然后 A72和 MCU1-0执行乒乓发送和接收延迟测试。 最大延迟大于400ms、最小延迟为2ms。
正常的 rpmsg 通信延迟时间是多少? 上述数据是否有任何问题?