This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:确认电源序列

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486810/tms320c6713b-confirmation-of-power-supply-sequence

器件型号:TMS320C6713B

工具与软件:

尊敬的专家:

我想确认 C6713B 数据表中的描述

电源定序
TI DSP 不需要内核电源和 I/O 电源之间的特定电源定序 . 然而、系统设计应确保当两个电源的电压低于正常工作电压时、两个电源都不会长时间上电(>1秒)。

系统级设计注意事项
系统级设计注意事项(例如总线争用)可能需要实施电源定序。 在这个情况下、内核电源应该在 I/O 缓冲器之前加电(并且在之后断电)。 这是为了确保在输出缓冲器上电之前、I/O 缓冲器接收来自内核的有效输入、从而防止与电路板上的其他芯片的总线争用。

问:您能否介绍一下"什么时候需要实现电源时序"这个术语的具体情况、具体情况和用途?

①从以上" TI DSP 不需要内核电源和 I/O 电源之间的特定电源定序 "、我知道"内核电压的上升和 I/O 电压的上升之间没有超过1秒的时间差是没有问题的。"
②从上述"系统级设计考虑"来看,对①的解释存在矛盾。

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、  

    我已指派电源专家来提供支持。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreenivasa、  

    感谢您的答复。

    对不起你。 有更新吗?

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、  

    谢谢你。

    让我来跟电源专家跟进。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、  

    请参考我从专家处收到的以下意见:

    这是我对数据表内容的解释。

     TMS320C6713器件没有特定的电源序列要求、但可能与附加的器件进行交互、这会造成不利的系统级运行条件。  例如:如果内核已存在、IO 在已知状态下运行、而 IO 电源发生斜坡、但如果内核不存在、则 IO 可能会发生不可预测的运行、而 IO 电源发生斜坡。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sreenivasa

    感谢您的支持。 我明白了。

    我们将向客户推广此计划、如果有任何其他问题、我们会与您联系。

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、  

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa