This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何生成 ospi_rootfs、并从 ospi 引导?

Guru**** 2397055 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490631/tda4vh-q1-how-to-generate-ospi_rootfs-and-boot-from-ospi

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH、TDA4VM

工具与软件:

您好、TI 专家

SDK_VERSION:0902、10.01

电路板:j784s4_evm

如何生成 ospi_rootfs、并从 ospi 引导?

此致
伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    您使用哪种引导流程? 是 SPL 还是 SBL 引导流程? 为什么要在 ospi 中复制 rootfs ? 通常 rootfs 的大小很大、因此可能不适合 ospi 存储器。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    感谢您的回复。

    是 SPL 还是 SBL 引导流程? [报价]

    SPL


    为什么要复制 ospi
    中的 rootfs

    我们的设计仅具有用于外部存储的 OSPI 和 UFS。

    但一开始、UFS 无法在 uboot 中识别。 您需要首先加载 ospi_rootfs、然后在 Linux 中初始化 UFS、然后重新引导、然后在 uboot 中使用 DFU 以接收新文件系统、然后将新文件系统刷写到 UFS。

    如何生成 ospi_rootfs、并从 ospi 引导?

    此致
    伊森

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    据我所知、我们还没有真正验证 OSPI 的根、即 ospi_rootfs、但让我来看看

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh

    据我所知、我们还没有真正验证 OSPI 的根、即 ospi_rootfs、但让我来看看

    您可以帮助我 生成 initramfs 哪个  足够小我可以在 ospi、中刷写它并使用 initramfs 启动吗?


    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    我将在此为我的同事提供帮助。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、Gokul

    我将在此为我的同事提供帮助。  [报价]

    有什么建议吗?

    此致
    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    我已经分配了有关这方面的专家。他将回到你。感谢你的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    本页面介绍了如何将其与 TDA4VM 配合使用。 它应该与 TDA4VH 类似: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1302925/faq-tda4vm-how-to-boot-using-initramfs

    此致、
    Tanmay