主题中讨论的其他器件:AWR2944EVM
工具与软件:
团队成员、您好!
我的客户设计了他们的电路板、它连接了所有 JTAG 引脚。 问题是、当通过 CCS 连接内核进行调试时、Blackhawk XDS560 v2会复位内核。 由于客户必须加载符号进行调试、他们希望在连接内核时避免此复位。 对于我们的 AWR2944EVM、MIPI_JTAG_NRST 引脚通过上拉寄存器连接到3.3V 电源。 它未连接到我们的器件。 但是、客户将此引脚连接到我们的器件、它会在连接内核时导致自动复位。 是否有办法避免此自动复位? 我不确定在 CCS 中连接内核时这是否是预期的过程。 非常感谢您的评论。