This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:如何获得包含"AArch64-OE-Linux-gcc (GCC) 13.3.0"的工具链?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491469/sk-am62b-p1-how-can-i-get-a-toolchain-that-includes-aarch64-oe-linux-gcc-gcc-13-3-0

器件型号:SK-AM62B-P1

工具与软件:

尊敬的专家:

问:请告诉我如何获取包含"AArch64-OE-Linux-gcc (GCC) 13.3.0"的工具链。

我读作"1.1.5.2.ARM 工具链"、并从工具链获取链接下载了"arm-gnu-toolchain-13.3.rel1-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.xz"、但不包括"AArch64-OE-linux-gcc (GCC) 13.3.0"。
我正在使用 SDK v10.01.10.04 (2024/12/20)。

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们只能在 TI 论坛上回答有关 TI 硬件或 TI 软件的问题。

    根据您链接的 SDK 页面、您可以在 Linux-Devkit 文件夹下的 SDK 中找到 TI 提供的 GCC 工具链。 这些是我们用于构建您将在 TI SDK 中找到的软件的工具链。

    如果有关于与 TI 软件无关的 Linux 问题(例如、在哪里下载其他 GCC 工具链)、您需要访问其他论坛。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nick。

    感谢您的回答。 我明白了。

    此致、
    还可以