工具与软件:
您好!
我要将 uboot 从 SDK (5.03)移植到 SDK (8.02)、我已对8.03 uboot 文件中的5.03进行了必要更改。 即 board.c 和 mux.h 和 am57xx_hs_evm_defconfig。
这里的问题是我的旧 SDK MLO 和 uboot.img 在第一个分区引导良好,但我在8.03中做的一个根本不引导。
您可以帮助我移植 u-boot 并使其就绪吗?
此致、
Roshan Rajagopal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我要将 uboot 从 SDK (5.03)移植到 SDK (8.02)、我已对8.03 uboot 文件中的5.03进行了必要更改。 即 board.c 和 mux.h 和 am57xx_hs_evm_defconfig。
这里的问题是我的旧 SDK MLO 和 uboot.img 在第一个分区引导良好,但我在8.03中做的一个根本不引导。
您可以帮助我移植 u-boot 并使其就绪吗?
此致、
Roshan Rajagopal
Roshan、
AM57的高安全性(HS)支持仅在 NDA 下提供。 请与当地的 TI 办事处合作、以访问 AM57 HS 文档和安全论坛。
您能否确认以下问题:
您是不是说您得到了零张照片?
基本上不会打印 UART。 这是生产器件吗? 您是否有在市场上销售采用带安全引导的 AM572x 的产品?
或者这是否是第一次尝试安全启动?
我认为我们没有 u-boot 移植指南。 听起来您正在执行大部分正确的步骤。 我怀疑您在使用的是 HS 器件、并且没有为此器件签名的软件。
-若苏厄
您好!
是最新 SDK 所需的以下部分、我们使用了相同的4GB EMIF 进行引导、如 EMIF 工具 PDF 中所述。
board/ti/am57xx/board.c
int dram_init_banksize(void)
{
u64 ram_size;
ram_size = 0x100000000;
gd->bd->bi_dram[0].start = CONFIG_SYS_SDRAM_BASE;
gd->bd->bi_dram[0].size = get_effective_memsize();
if (ram_size > CONFIG_MAX_MEM_MAPPED) {
gd->bd->bi_dram[1].start = 0x200000000;
gd->bd->bi_dram[1].size = ram_size - CONFIG_MAX_MEM_MAPPED;
}
return 0;
}
include/configs/am57xx_evm.h
#define CONFIG_VERY_BIG_RAM
#define CONFIG_MAX_MEM_MAPPED 0x80000000
#define CONFIG_PHYS_64BIT
上述内容在 SDK 5.03中使用,但应该在 SDK 8.03中使用相同的内容,正如我所注意到的那样
#define CONFIG_NR_DRAM_Banks 2.
am57xx_evm.h 中的上述行已移至 kconfig 中、并且不存在于 SDK 8.03的 am57xx_evm.h 中、因此、其他行也已移动或折旧?
此致、
Roshan Rajagopal
Roshan、
您的回答和原来的问题令人困惑。 以下来自您的意见让我认为您正在使用高安全性设备:
Unknown 说:am57xx_hs_evm_defconfig: 这是 Linux 的高安全性配置。
抱歉我们当前没有 gp-evm 设备、您能指导我们如何正确签署图片吗?"我们没有 gp-evm"是什么意思? 您是否是指您没有 TI EVM? 特别是 AM572x GP EVM?
器件型号也与 GP 器件不同、该器件型号的末尾将有一个 n (S)、如数据表中所述:
在启动 Uboot 方面、您正在采取正确的步骤、以查看在 SDK 上引导我们 EVM 的代码、该代码与您所需的 U-boot 版本一致。 请参阅以下指南、此指南可能会有所帮助(当然、您必须替换 AM57的命名):
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM437X/08_02_00_24/exports/docs/linux/How_to_Guides/Board_Port / U-Boot.html通常、您首先需要创建一个可用于初始电路板启动尝试的最小配置。 基础知识正常工作后、最小配置就可以作为逐步构建的良好基础。 逐一添加特性、直到配置完全支持定制电路板所需的所有特性。
-若苏厄
Roshan、
对于 GP 板、 am57xx_evm_defconfig 是正确配置。 是的、我的建议是遵循较新 u-boot 版本上的惯例。
我相信其他客户在较新版本上仍然使用此功能:请访问 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1458019/am5726-how-to-support-4gb-ddr
以及以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sprac36e/sprac36e.pdf?ts = 1735896379982
此致!
若苏厄
Roshan、
您是否已检查针脚多路复用是否正确且未在其他地方使用? 请参阅 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/786189/am4378-u-boot-unable-to-read-mmc/2907337#2907337
"GPIO_request_tail:节点"mmc@4809c000"、属性"WP-GPIOs"、无法请求 GPIO 索引0:-2"
您是否检查了后期版本的默认 DT 并查看其是否具有类似属性?
-若苏厄
您好!
我不认为
Unknown 说:"gpio_request_tail /support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486115/am5728-uboot-porting/5726834:节点"mmc@4809c000"、属性"WP-GPIOs"、无法请求 GPIO 索引0:-2"
上面会导致问题、因为如果您看到我向其发出该语句的早期 SDK 的引导日志、
我也尝试在 DTS 中使用损坏的 CD、但我得到的只是
GPIO_Request_Tail:节点"mmc@4809c000"、属性"CD-GPIOs"、无法请求 GPIO 索引0:-2
我在 spl-Mmc.c 中添加了一个 printf 来打印启动设备、并且它将返回为
调试:针对 boot_device=5调用 SPL_MMC_find_device ()
以上是 SD 卡引导的正确步骤。
您能否帮助我在代码中添加更多 printf 语句、以便我们能够正确跟踪问题的位置并尽早解决问题?
MMC 问题本身或 SDRAM 初始化问题。
我觉得如果我们在某些地方添加一些 printf、可以更好地跟踪此问题。
我也理解这是在我的 MLO 中的一些问题,因为我使用了前一个 SDK 的 MLO 和 u-boot.img 的新 SDK 和它的工作,而当我尝试反之亦然,它不工作。
如果您可以帮助我调试此问题、那将很有帮助
此致、
Roshan Rajagopal
Roshan、
请在我们的源代码中查看定制电路板与之类似的最接近电路板的 DTS 工作说明。 我不建议混合和匹配、这并不能真正显示任何进度。
我的建议是从零开始并提出基本要素。 为简单起见、最小配置最初仅支持 SD 读卡器和 UART 外设。 然后继续了解更多特性。
您尝试桥接的 SDK 中的差距太大、您最好重新开始。
我们对这一努力的支持将非常有限。
我之所以分享这一点、是因为 TI 不再支持您所使用的两个 SDK、而且 U-boot 是一款开源软件、您可以从 FOSS 社区获取大量帮助。
此致!
若苏厄