This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3352:uboot-spl 无法成功启动

Guru**** 2395365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488703/am3352-am3352-the-uboot-spl-cannot-boot-up-sucessfully

器件型号:AM3352

工具与软件:

你(们)好   

   产品无法正常启动 U-boot SPL, 一台设备可以通过 xmodem 成功发送 u-boot-spl.bin ,但启动失败, 控制台不显示任何内容。 您知道此问题的可能原因是什么吗?

尝试了很多次,但总是失败。  但对于欧姆特单位来说是可以的。

Xmodem:

   

U-Boot SPL 引导:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1/. 是在一个板还是多个板上发现了问题?
    2/. 什么是 Linux SDK 版本?
    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    立即查找一个主板、并使用 Linux 版本4.14.40-g4796173fc5  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅在一个电路板上发现此问题。 已经测试了多少个电路板?
    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该板在启动时正常运行并正常烧固件、但在运输后无法启动。 并且我们尝试发送 u-boot-spl 进行启动、但失败了。

    和 其他超过1k 的设备是可以的,从来没有满足这个问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的反馈、我认为该问题可能是由非工作板上的硬件/板问题引起的。
    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何更具体的可能原因或一般指导?希望了解根本原因并添加解决方案或保护措施以避免问题再次发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种选择是在电路板上可以进行 JTAG 访问时使用 JTAG 调试器来调试问题。
    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何文档或故障排除指南来调试问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    介绍板载移植和调试
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/09_03_05_02/exports/docs/linux/How_to_Guides/Board_Port / U-Boot.html
    此致!
    -hong