主题中讨论的其他器件:AM62L、 SysConfig
工具与软件:
*注意 AM62L
尊敬的支持部门:
我发布此内容、但在工具论坛中可能会更好。 由于它是基于 Linux 的设计、因此我将保留在这里、除非您让我迁移它。
1.但是使用 CCS IDE 20.0、我们可以看到只要更改一个环境变量、构建过程就将持续存在。
您能否分享您更改了哪些环境变量以及为什么需要进行更改?
在 CCS 中、如果打开任何工程属性、则可以选择更新自身的依赖项。
更多信息:
我们希望将所有路径从绝对路径更改为相对路径、以便克隆存储库的每个人都可以在一个文件夹下拥有所有内容

例如:COM_TI_MCU_PLUS_SDK_AM62X_SYSCONFIG 清单
原始路径为 E:/R2_Study/mcu_plus_sdk_am62x_10_01_00_33/.metadata/product.json
我们尝试将其更改为"../mcu_plus_sdk_am62x_10_01_00_33/.metadata/product.json"、然后我们看到构建正在"永远"
对于我们的项目、我们希望遵循这种结构、以便更容易维护相对路径。

谢谢!
Blake