This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:申请 DRA829安全材料

Guru**** 2460250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492683/dra829v-request-dra829-safety-materials

器件型号:DRA829V
主题中讨论的其他器件:DRA829

工具与软件:

您好、TI!

我们正计划为铁路应用开发一个新的平台。

为了开发应用、我们需要 具有1GHz 以上性能的锁步内核来确保安全、还需要2GHz 以上的通用内核。

在这一点上、我认为 dra829-v 是最佳选择、因此我 需要一些 关于安全性和使用 dra829-v 特殊器件的可能性的信息。

请您回答以下问题。

============================================================

1.获取安全材料

  1) 1) JACINTO-RESTRICTED-DOCS-SAFETY

  2) 2) PSDK-RTOS-AUTO

2. DRA829的供电

  1) DRA829VMTCCALFR (安全版本)  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jongduk、

    感谢您的检查。 请联系您当地的 TI 支持团队以讨论选项并获取所需文档和器件的访问权限。 我们将向您发送一封包含联系方式的电子邮件。
    谢谢。