This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:FPD-Link 摄像头获取损坏的图像

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492299/sk-am62a-lp-fpd-link-camera-get-broken-image

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

尊敬的专家:

我们使用  SK-AM62A-LP 板和定制 IR 摄像头模块。

摄像头模块使用 ub971和 am62a 板使用 CSI2将 ub9702连接到 link 摄像头。

它们在 FPD-LINK IV 模式下运行。

当我们运行 gst-launch-1.0命令来显示时、流显示 损坏的图像和闪烁。

我检查 ub9702寄存器、它会显示:

寄存器0x4d = 0x33或0x13

寄存器0x4e = 0xED

寄存器0x7a = 0x0F

LOCK_STS_CHG 位始终为1。

意味着 链路不稳定?

是否有任何方法可以改进或调整它。

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    我们最近发现了 UB960驱动程序(应该与 UB9702兼容)中的一个潜在问题。 您能否在 git.ti.com/.../ds90ub960.c 上尝试以下补丁(基于 SDK 10.1)

    diff --git a/drivers/media/i2c/ds90ub960.c b/drivers/media/i2c/ds90ub960.c
    index 0b708c90c06b..5ce3e847d360 100644
    --- a/drivers/media/i2c/ds90ub960.c
    +++ b/drivers/media/i2c/ds90ub960.c
    @@ -2527,9 +2527,16 @@ static int ub960_configure_ports_for_streaming(struct ub960_data *priv,
     
                                    /* Map all VCs from this port to VC(nport) */
                                    for (i = 0; i < 8; i++)
    -                                       ub960_rxport_write(priv, nport,
    +                                       if(nport==0 && i==0) {
    +                                                ub960_rxport_write(priv, nport,
    +                                                           UB960_RR_VC_ID_MAP(i),
    +                                                          0x10); /* map VC0 to VC0 and map VC1 to VC1 */
    +
    +                                       } else {
    +                                               ub960_rxport_write(priv, nport,
                                                               UB960_RR_VC_ID_MAP(i),
                                                               nport);
    +                                       }
                            }
    

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 建中:

    感谢您提供补丁。

    结果是相同的、也是错误检测寄存器值。

    HDMI 显示屏如下所示:

    e2e.ti.com/.../764664981.809416.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    我们正在进行修复。 请等待一段时间、然后我们才能修复。

    此致、

    建中