This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:使用 WKUP UART 的 Uniflash

Guru**** 2460740 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TDA4VE-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471457/tda4ve-q1-uniflash-using-wkup-uart

器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我们是否可以将 WKUP_UART 用于 TDA4VE-Q1的 Uniflash。 目前、我们只有 WKUP_UART。 MCU_UART 始终分配给视觉 SOC

谢谢 Arum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arum:

    尽管默认为 MCU_UART、但您 也可以使用 WKUP_UART 执行 Uniflash 引导。

    如需更多信息、请查看以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1109996/faq-tda4vm-how-to-boot-using-wkup-uart

    本常见问题解答针对的是 SBL、但是、您可以在 UFP_socInit API 中的 Uniflash 中进行修改、网址为 /board/utils/uniflash/target soc / soc

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!  

    我和阿鲁姆谈过话。 他想知道是否可以将 Uniflash 配置为  WKUP_UART 以写入闪存器件。 引导将通过 OSPI 进行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daviel:

    很抱歉、我在上一次回复中输入了一个拼写错误、并且我已更新。

    尽管常见问题解答的标题是使用 WKUP UART 进行引导、 但您需要进行类似的更改来更新 SBL 引导、但这些更改必须应用于 UFP_socInit() API 中。

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daviel:

    接下来、此问题是否仍然存在?

    谢谢!

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neehar、您好!  

    到目前为止是的。 我将在接下来的几天内实施这一变更。 我将根据需要打开一个新的 TT。  

    谢谢