This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA78XEVM:DRA78x 的不同 DDR 芯片兼容性

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492736/dra78xevm-different-ddr-chips-compatibility-for-dra78x

器件型号:DRA78XEVM

工具与软件:

您好、TI 同事:
在当前的设计中,Micron DDR 芯片(MT41K128M16JT-125 AAT:K 和 MT41K64M16TW-107 AAT:j )与 DRA78x 一起使用。
从成本降低的角度来看、我们计划推出 ISSI DDR 芯片(IS46TR16128DL-125KBLA2 和 IS46TR16640CL-107MBLA2)和 SAM DDR 芯片(K4B2G1646F-BHMA)。
您是否对 ISSI 和 SAM 的这些 DDR 芯片进行了兼容性测试?
更换是否存在任何兼容性风险?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="592442" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492736/dra78xevm-different-ddr-chips-compatibility-for-dra78x 您对 ISSI 和 SAM 提供的这些 DDR 芯片是否进行了兼容性测试?

    不、我们没有。

    此致、
    Kevin