This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:低功耗模式

Guru**** 2460240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1489841/dra821u-low-power-modes

器件型号:DRA821U

工具与软件:

您好!

我无法找到 有关一般功耗以及具体不同低功耗模式的大量信息。  

请您提供

1/每种低功耗模式的近似功耗概述。

2/对唤醒源(GPIO、CAN)有任何限制

3在哪里可以找到 SuspendToRam 模式的文档

提前感谢您。

Dhafer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    - DDR 保持模式:
    ~660uW ( Tj 40C 时 SOC 电源)
    LPDDR4还在其电源上消耗大约几毫安的电流。

    - I/O 保持模式:
    与 Tj 40C 下 DDR 保持的功率范围相同

    I/O 正在检测事件、而不是 IP。 因此、不可以、IP 对于唤醒源不是至关重要的。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的答复。

    您是否知道是否 提供了有关 SuspendToRam 模式的任何文档。

    如果没有、您是否可以分享任何有关此方面的信息。

    此致、

    Dhafer