This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64x PCIe 流控制 PTM 问题

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490229/am6442-am64x-pcie-ptm-issue-with-flow-control

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件:Beagley-AI

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在 AM64x 的 PCIe 实现中遇到了有关 PTM 消息流控制的非常严重的错误。

我们得到的设置包括定制 AM64x 板和通过 PCIe 连接的 Lattice FPGA 器件(AM64x 是 RC 运行 Linux、FPGA 是 EP)。

只要 FPGA 宣布"已发布请求数据有效载荷"的无限额度、这就有效、但如果由于已发布的请求数据有效载荷额度数量有限、而启用流控制、则会导致 AM64x 在一段时间后冻结。

我们过去曾通过电子邮件与一些 TI 同事讨论过(~2022)此问题、但当时没有解决方案、甚至没有确认。 我们有权变措施、但最近对 FPGA 设计更改、因此我们无法再使用此权变措施(FPGA 现在需要流控制)。

在 AM64x EVM 上将 Intel i225用作 EP 时、也会出现同样的问题。 在 Intel Elkhart Lake x86等平台上使用时、Intel i225 NIC 可在启用 PTM 的情况下正常运行。

在多个 PTM 周期后、AM64x 完全冻结。 访问 PCI 总线的内核似乎完全卡滞、并无限期地保持卡滞(至少几分钟、管道停滞)。 我们可以通过 JTAG 调试器进入内核、但只能看到少数几个寄存器、无法访问所有存储器。 我们仍可以从另一个处理器内核(例如 R5f)或调试 MEM-AP 访问 SoC 存储器映射。

我们注意到、在 A53内核冻结之前、AM64x PCIe RC 寄存器中会设置错误位。 表示~2000个 PTM 周期后的流控制协议错误(FCPE)。 如果我们继续触发 PCIe PTM 周期、A53会在再触发几百个周期后冻结。

使用跟踪接收到的额度的 AM64x 寄存器(例如 PCIE0_I_TRANSM_CRED_LIM_0_REG)、我们可以看到 EP 为实际触发 EP 中 PTM 周期的写入返回两个已发布的数据额度:一个用于存储器写入本身、一个用于响应的消息。 跟踪我们执行的所有写入、这些导致的所有 PTM 周期(以及 PCIe 消息)以及我们从 EP 收到的所有额度、我们可以确信 FCPE (流控制协议错误)已设置完毕、因为 AM64x 相信 EP 已宣布超过2047个未决数据额度。 这是 PCIe 规范中给出的 FCPE 错误的三个原因之一、也是在这种情况下有意义的唯一原因(EP 不会宣布任一类型的无限额度、因此可以排除 FCPE 的另外两个原因)。

我们唯一的解释是、AM64x 的 RC 不会将响应的消息计入 PD 信用额度、因此从 EP 返回的信用额度会多于其所花的钱。

该错误会在 RC 发送第2048个响应的消息后准确设置。 从那时起、AM64x 似乎不再更新从 EP 收到的已发布数据额度、直到额度耗尽为止。 此时 AM64x 冻结-我想光是此就可能被视为严重错误、因为显然不存在允许中止此事务的超时。

PCIe 规范非常清楚、"带数据的消息请求"会计入已发布的数据额度限制、例如、Intel i225文档(少数支持 PTM 且已知可正常工作的设备之一)特别指出、消息会消耗已发布的数据额度。 i225文档并不区分"消息"和"带数据的消息"、但从跟踪接收到的额度的 AM64x 寄存器中、我们有理由确信 i225仅返回 PTM 响应的标头额度、以及 PTM 响应的消息的标头额度+发布的数据额度。

我已经验证了 AM67x (Beagley-AI)上也存在同样的问题。

您是否有可能弄清楚 AM64x 中使用的 Cadence PCIe IP 内核如何处理与 PCIe 流控制相关的 PCIe PTM 消息?

我愿意接受其他解释是什么原因导致了这个错误,但到目前为止,它似乎是相当确凿的。 如有任何问题、请告诉我。

此致、

Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dominic:

    [报价 userid="387520" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490229/am6442-am64x-pcie-ptm-issue-with-flow-control "]我们过去(~2022)通过电子邮件与一些 TI 同事讨论过此问题、但当时既没有解决方案、也没有确认。

    您能告诉我、您在 TI 与谁交谈过吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    我已经 就这个问题与 Pekka Varis 联系。 当时它对我们来说不是高优先级、因为我们有一个变通办法(无限积分)、所以我们没有跟进此问题。 遗憾的是、该权变措施附带的设计限制现在正在导致问题。

    此致、

    Dominic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dominic:

    佩卡在春假期间不在办公室,直到下周中旬。 当他回来的时候,我会和他同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="387520" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490229/am6442-am64x-pcie-ptm-issue-with-flow-control "]

    您是否有可能弄清楚 AM64x 中使用的 Cadence PCIe IP 内核如何处理与 PCIe 流控制相关的 PCIe PTM 消息?

    我愿意接受其他解释是什么原因导致了这个错误,但到目前为止,它似乎是相当确凿的。 如有任何问题、请告诉我。

    [报价]

    我同意、这可能是深入研究的方法。 AM64x 和 AM67x 都使用 Cadence PCIe IP。

     Pekka