This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:kernel 6.12.13-ti 下的 R5F 内存错误

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492530/processor-sdk-am62x-r5f-memory-errors-under-kernel-6-12-13-ti

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

您好!

我使用 Linux 内核 6.12.13-ti 运行 AM62x 开发板。 系统正常运行、但在启动时初始化 R5F 内核时出现以下错误:

platform bus@f0000:bus@b00000:r5fss@78000000:r5f@78000000:找不到 ATCM 的存储器资源

Platform bus@f0000:bus@b00000:r5fss@78000000:r5f@78000000:获取内部存储器失败、ret =-22

k3_r5_rproc bus@f0000:bus@b00000:r5fss@78000000:k3_r5_core_of_init 失败、ret =-22

k3_r5_rproc bus@f0000:bus@b00000:r5fss@78000000:k3_r5_cluster_of_init 失败、ret =-22

k3_r5_rproc bus@f0000:bus@b00000:r5fss@78000000:使用驱动程序 k3_r5_rproc 的探测失败、错误为-22

在内核 6.12.13-ti 之前、我正在运行内核 6.0.58-ti 并且没有看到这些错误。 我还在运行6.12.13内核的 CI/CD 测试中看到了这些相同的错误。

TI Linux CI/CD 快照

是否知道这些错误所指的是什么、以及这是否在以后的内核版本中得到了修复? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    我们仍在致力于将我们的所有代码移植到 Linux 内核6.12中。 我们差不多完成了、我们将在下个月的某个时间发布 AM62x Linux SDK 11.0。

    我预计6.12.13不会正常工作、因为 Linux R5F remoteproc 驱动程序的最新补丁是在6天前添加的、远远超过了6.12.13。

    似乎最新的 CICD 引导日志已正确连接到 DM R5F。

    请记住、在 SDK 11.0发布之前、我们将无法支持有关 ti-linux-kernel-6.12的问题、因为我们仍在积极移植代码和消除错误。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的快速响应。 我们将等待下一个 SDK 和内核发布。

    此致、

    Ayman