This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:从 eMMC 引导时、AM6421定制电路板卡在冷启动错误下

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491027/am6421-am6421-custom-board-stuck-on-cold-boot-error-while-booting-from-emmc

器件型号:AM6421

工具与软件:

您好!

我正在尝试从 eMMC 引导 AM6421定制板。 为此、我将工作映像加载到 SD 卡中、在 u-boot 处停止了启动过程、然后按照中的步骤将 tiboot3.in tispl.bin 和 uboot.img 加载到 eMMC 中 第3.1.1.5.5节 TI 文档的访问权限: software-dl.ti.com/.../UG-Memory.html

所有步骤均成功执行、没有错误、但重新启动后、主板卡在以下屏幕上:

下面提供了 eMMC 分区信息和使用的其他详细信息:

您能否帮助诊断此阶段启动过程失败的原因? 是否需要尝试其他配置或调试步骤? 您能向我指出正确的方向吗?

谢谢!