This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:MCAL 是否已在 Linux 上进行测试?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491559/tda4vm-has-mcal-been-tested-on-linux

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我希望这封电子邮件能让您满意。 我正在就 Linux 环境问题与 MCAL 进行联系。

Elektrobit 希望将 Windows 构建环境与 Linux 合并。

我们之前使用过 AM2634、AM263PX 和 TDA4VM。

您能否确认这些 MCAL 是否已在 Linux 环境中进行过测试? 外部发电机工具支持 Linux?

谢谢!
Yulong Feng
Elektrobit France

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="647188" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491559/tda4vm-has-mcal-been-tested-on-linux 我希望这封电子邮件能帮您找到您。 我正在联系有关 Linux 环境问题的 MCAL。

    感谢您的关注、我希望也是如此。

    [报价用户 id="647188" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491559/tda4vm-has-mcal-been-tested-on-linux "]

    您能否确认这些 MCAL 是否已在 Linux 环境中进行过测试? 外部发电机工具支持 Linux?

    [报价]

    是的、我们在 Linux 环境中测试 MCAL。

    关于外部发电机工具? 我可以知道您在使用什么工具吗?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答!

    一些其他供应商的 MCAL 包含这样一种称为外部生成器的工具、它通常用于生成 XML 文件。 例如,供应商在他们的插件中提供 ARXML,他们还提供了一个工具来将 IS 转换为 XML.所以 当我们使用 Linux 环境时,我们不能调用这个工具。

    谢谢

    BR

    Yulong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们确实有 MCAL 插件(ARXML )文件,但目前我们只在 Windows 环境中支持。 Linux 环境中、我们没有验证插件。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我可以在 TDA4VM 和 AM263的 MCAL 中看到、 始终有一个 XML 文件。

    MCUSW_09_00_00_10_CONFIG_j721e-evm-09_00_00_02\mcal_config\plugins\WDG_TI_J784S4\config\WDG.xdm 和*。epd

    MCAL_AM263Px_09.02.00\mcal_config\plugins\AM263Px\WDG_TI_AM263Px\CONFIG\WDG.xdm 和*。arxml

    我想我们可以尝试在 Linux 上进行构建。  

    谢谢

    此致

    Yulong Feng