This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:i2179:CPSW9G:复位隔离不能正常工作

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492579/j721s2xsomxevm-i2179-cpsw9g-reset-isolation-not-working-correctly

器件型号:J721S2XSOMXEVM

工具与软件:

以下权变措施是否适用、您能否提供更多信息:

问题:

CPSW9G 的复位隔离无法正常工作、会导致两个问题:

1.由寄存器 SERDESx_CLKSEL 控制的串行器/解串器时钟多路复用器进入复位状态。

2. CPSW9G 不会感知芯片级重置、可能挂起或其状态损坏、具体取决于进出主机的流量

权变措施:

不应启用 CPSW9G 复位隔离。 可以通过设置以下寄存器字段来禁用它:

PSC0_MDCTL_64[12].RESETISO = 0b0

PSC0_MDCTL_63[12].RESETISO = 0b0

CPSW_SS_SERDES_RESET_ISO_REG[7:0].SERDES_RESET_ISO = 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="518378" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492579/j721s2xsomxevm-i2179-cpsw9g-reset-isolation-not-working-correctly 是以下变通办法、您能提供更多信息吗?

    此勘误表适用于所有 Jacinto 器件。
    PSC0_MDCTL_x.RESRDIO 的默认值为0 (即无复位隔离)

    此致、
    Sudheer