This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:从 eMMC 使用 SBL 引导 Linux 失败

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487563/dra821u-q1-boot-linux-with-sbl-from-emmc-failed

器件型号:DRA821U-Q1
主题中讨论的其他器件: test2

工具与软件:

您好、TI

   硬件:客户电路板

   SDK: ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-10_00_00_03

   Linux 内核:TI-Linux-kernel-6.6.58

现在、我尝试从 eMMC 使用 SBL 引导 Linux、然后尝试从 SD 卡成功引导 SBL 并且 Linux 运行。

这是我的 eMMC 分区: /dev/mmcblk0p1是引导、 /dev/mmcblk0p2是 rootfs、我确信可以、因为我可以在 U-boot 中使用它。

以下是我的编译命令:

cd $pdk_path/packages/ti/build
    make sbl_lib_emmc BOARD=j7200_evm
    make sbl_emmc_uda_img BOARD=j7200_evm

cd $mcusw_path/build
    make -s -j can_boot_app_mcu_rtos BOARD=j7200_evm SOC=j7200 BUILD_PROFILE=release CORE=mcu1_0 BUILD_OS_TYPE=freertos BOOTMODE=emmc HLOSBOOT=linux BISTFUNC=disabled
    
cd $mcusw_path/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/scripts/hlos
    ./constructappimageshlos.sh j7200_evm
    

并将这些文件复制到 eMMC 的引导分区中:  

$pdk_path/packages/ti/boot/sbl/binary/j7200_evm/mmcsd/bin/sbl_eMMC_uda_img_mcu1_0_release.tiimage --> tiboot3.bin
$pdk_path/packages/ti/drv/sciclient/pdk/v2/tifs.bin --> tifs.bin soc
$mcusw_path/binary/can_boot_app_mcu_rtos/bin/j7200_evm/can_boot_app_mcu_rtos_mcu1_0_release.appimage --> app
$mcusw_path/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/binary/bin/j7200_evm/tikernelimage_linux.appimage --> tikernelimage_linux.appimage  
$mcusw_path/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/binary/bin/j7200_evm/tidtb_linux.appimage -->tidtb_linux.appimage  
$mcusw_path/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/binary/bin/j7200_evm/atf_optee.appimage --> atf_opte.appimage  
tiboot3.bin 可以加载 app、但在加载 app 内核时、出现错误:
我确信内核和 dtb iamge 可以正常、因为我使用它通过 SD 卡成功运行 SBL。
请帮帮我  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    指定的工程师目前不在办公室、预计会延迟响应。

    此致、

    Manojna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shicheng:

    对不起洛杉矶

    • 您能为我们提供所示的硬件原理图吗 eMMC 因为有一个 CQE 问题 开机失败问题 信息。

    • 另外,我想你错过了复制其他主域相关的固件如下:

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    感谢您的答复

    您能为我们提供的硬件原理图吗 eMMC 因为有一个 CQE 问题 开机失败问题 即将上市。[/报价]

    以下是我们的 硬件原理图  eMMC。

    此外、我认为您没有复制以下与主域相关的其它固件:

    我使用的是 DRA821U-Q1 我使用 DRA821U-Q1、j7200、没有 DSP 内核

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shancheng:

    感谢您的答复。

    在内部讨论过之后、我发现仅支持使用 SD 卡和 OSPI 的 bootapp。

    但是、我们提出了 JIRA 来启用对使用 eMMC 的引导应用的支持、eMMC 主要将在 SDK 的未来版本中提供。我们将在启用此功能后立即通知您 shancheng。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    内部讨论后、我发现仅支持使用 SD 卡和 OSPI 的 bootapp。

    您的意思是、我不支持使用 eMMC 的 bootapp?

     对于 eMMC 中的 SBL 是否有任何方法? 我尝试了 SD 卡中的 SBL、没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shicheng:

    您的意思是、我不支持使用 eMMC 的 bootapp?

    是的、石城、你说得对。

    我们已提出启用此功能的请求、启用后我们将立即回复您。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信诚:

    正在等待根设备/dev/mmcblk0p2...

    您已关闭 eMMC、因此无法从 eMMC 获取 rootfs。

    是否有 来自 eMMC 的任何 SBL 方法

    我刚才发现、 J7200的10.01.00.04 RTOS SDK 中启用了用于使用引导应用程序 wih eMMC UDA 的功能。

    您是否能够按照以下步骤使用带 eMMC UDA 的 BOOTAPP 进行引导:

    **通过 EMMC UDA**引导 Linux

    • 下载 J7200的10.01.00.04 RTOS SDK。
    • 使用以下命令生成 LateApps
              *转至 /packages/ti/boot/sbl/example/boot_app/scripts
              *运行./ make_multicore_appimages.sh
              *将在中生成多核图像(lateapps) /packages/ti/boot/sbl/example/boot_app/multicore_images $Board/。
              * stage1图像对应于 lateapp1、stage2图像对应于 lateapp2、stage3图像对应于 lateapp3。
            
    • 将 sbl_emcu_uda_img_mcu1_0_release.tiimage 作为 tiboot3.bin 复制到 SD 卡中的/media/$USER/rootfs/home/root
    • 将 tifs.bin 复制到 SD 卡中的/media/$USER/rootfs/home/root
           
    • 使用以下命令构建 boot_app_eMMC_uda_linux
              *制作板= core=mcu1_0 boot_app_eMMC_uda_linux -sj
    • 复制 sbl_boot_app_eMMC_uda_linux_ _mcu1_0_freertos_TestApp_release.appimage 映像作为应用到 SD 卡中的/media/$USER/rootfs/home/root。
    • 将 stage1映像作为 lateapp1、stage2映像作为 lateapp2复制到 SD 卡中的/media/$USER/rootfs/home/root。
    • 将 atf_optee.appimage、tidtb_linux.appimage、tikernelimage_linux.appimage 复制到 SD 卡的引导分区。
    • SD 引导模式中的引导:SW8:1000 0010 SW9:0000 0000
    • 以 root 身份登录
    • 将以下映像从 SD 卡复制到 eMMC FAT32分区(/dev/mmcblk0p1)
              * mkdir eMMC
              *安装/dev/mmcblk0p1 eMMC
              * CP tiboot3.bin eMMC
              * CP tifs.bin eMMC
              * CP 应用程序 eMMC
              * CP lateapp1 eMMC
              * CP lateapp2 eMMC
              * cp tidtb_linux.appimage eMMC
              * cp tikernelimage_linux.appimage emmc
              * CP ATF_optee.appimage eMMC
    • 将引导模式更改为 eMMC UDA 分区、并引导电路板:SW8:1000 0000 SW9:0000 0000

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    [报价 userid="567772" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487563/dra821u-q1-boot-linux-with-sbl-from-emmc-failed/5717378 #5717378"]

    我刚才发现、 J7200的10.01.00.04 RTOS SDK 中启用了用于使用引导应用程序 wih eMMC UDA 的功能。

    您是否能够按照以下步骤使用带 eMMC UDA 的 BOOTAPP 进行引导:

    [报价]

    现在、我们 使用的是 10_00_00_03、不 方便轻松地更改为  10.01.00.04。

    您能否向我展示一下 eMMC 的 SBL 在 10.01.00.04和 10_00_00_03之间的差异?

    我尝试向 10_00_00_03添加补丁。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shicheng:

    有关补丁、请访问以下链接:

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    感谢您的答复。  

    我已将补丁添加到 SDK  10_00_00_03、但有两个问题:

    问题1。 我按照以下步骤使用  sbl_boot_app_eMMC_uda_j7200_evm_mcu1_0_freertos_TestApp_release.appimage 作为 bootApp 从 eMMC UDA 引导、出现错误:

    [报价 userid="567772" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487563/dra821u-q1-boot-linux-with-sbl-from-emmc-failed/5717378 #5717378"]

    您是否能够按照以下步骤使用带 eMMC UDA 的 BOOTAPP 进行引导:

    **通过 EMMC UDA**引导 Linux

    • 下载 J7200的10.01.00.04 RTOS SDK。
    • 使用以下命令生成 LateApps
              *转至 /packages/ti/boot/sbl/example/boot_app/scripts
              *运行./ make_multicore_appimages.sh
              *将在中生成多核图像(lateapps) /packages/ti/boot/sbl/example/boot_app/multicore_images $Board/。
              * stage1图像对应于 lateapp1、stage2图像对应于 lateapp2、stage3图像对应于 lateapp3。
            
    • 将 sbl_emcu_uda_img_mcu1_0_release.tiimage 作为 tiboot3.bin 复制到 SD 卡中的/media/$USER/rootfs/home/root
    • 将 tifs.bin 复制到 SD 卡中的/media/$USER/rootfs/home/root
           
    • 使用以下命令构建 boot_app_eMMC_uda_linux
              *制作板= core=mcu1_0 boot_app_eMMC_uda_linux -sj
    • 复制 sbl_boot_app_eMMC_uda_linux_ _mcu1_0_freertos_TestApp_release.appimage 映像作为应用到 SD 卡中的/media/$USER/rootfs/home/root。
    • 将 stage1映像作为 lateapp1、stage2映像作为 lateapp2复制到 SD 卡中的/media/$USER/rootfs/home/root。
    • 将 atf_optee.appimage、tidtb_linux.appimage、tikernelimage_linux.appimage 复制到 SD 卡的引导分区。
    • SD 引导模式中的引导:SW8:1000 0010 SW9:0000 0000
    • 以 root 身份登录
    • 将以下映像从 SD 卡复制到 eMMC FAT32分区(/dev/mmcblk0p1)
              * mkdir eMMC
              *安装/dev/mmcblk0p1 eMMC
              * CP tiboot3.bin eMMC
              * CP tifs.bin eMMC
              * CP 应用程序 eMMC
              * CP lateapp1 eMMC
              * CP lateapp2 eMMC
              * cp tidtb_linux.appimage eMMC
              * cp tikernelimage_linux.appimage emmc
              * CP ATF_optee.appimage eMMC
    • 将引导模式更改为 eMMC UDA 分区、并引导电路板:SW8:1000 0000 SW9:0000 0000
    [报价]

    问题2:  我仔细检查了补丁的内容、大部分修改都围绕路径:$(pdk_path)/packages/ti/boot/sbl/example/boot_app 下的 bootapp 进行;  

    但实际上、我们使用的是路径下的 can_boot_app_mcu_rtos_mcu1_0_release.appimage:$mcusw_path/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos。 它还具有引导 Linux 的功能。  错误消息与我第一次报告问题时的消息相同。

    那么、 如何解决问题1、我更倾向于解决问题2、因为这是我们在项目中实际使用的程序。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul

    添加一些补充。

    在上一篇回复中、由于我复制了错误的图像 sbl_boot_app_eMMC_uda_j7200_evm_mcu1_0_freertos_TestApp_release.appimage、因此问题1中的错误已得到确认、我应该复制 sbl_boot_app_eMMC_uda _Linux_ j7200_evm_mcu1_0_freertos_TestApp_release.appimage。

    以及何时使用 SBL_boot_app_eMMC_uda _Linux_ j7200_evm_mcu1_0_freertos_TestApp_release.appimage、错误与 Q2相同。

    现在、Q1和 Q2具有无法从 eMMC UDA 引导的相同错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shicheng:

    您是否可以尝试以下步骤:

    • 按照上述所有步骤操作。
    • 下载 10.0 J7200的 Linux SDK .
    • 转至 / 电路板支持/ /arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-common-proc-board.dts 并进行以下编辑:
      • 例如、需要根据下图添加 booargs 参数。
    • 之后返回到 目录并运行以下命令:
      • 制造商 Linux-dtbs
    • 复制中存在的 dtb /板支持/ /arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j7200-common-proc-board.dtb 转至以下文件夹:

      • /packages/ti/boot/sbl/tools/combined_appimage/bin/j7200_evm
    • 复制  k3-j7200-common-proc-board.dtb  最终目的 /packages/ti/boot/sbl/tools/combined_appimage/bin/j7200_evm 并重命名为  底板.dtb.
    • 现在、运行 constructappimageshlos.sh 存在于中 /packages/ti/boot/sbl/example/boot_app/scripts/hlos
    • 复制 tidtb_linux.appimage 至 eMMC FAT32分区

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Gokul

    现在、运行 constructappimageshlos.sh 存在于中 /packages/ti/boot/sbl/example/boot_app/scripts/hlos [/报价]

    问题1。 SDK 10.0.0.3中没有此类路径和文件、请参见 bellow pitcure:

    问题2: 我只找到一个名为的文件  constructappimageshlos.sh  在路径中: /mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/scripts/hlos

      Q2方法是我们实际使用的方法、我在之前的回复中提到过 使用 can_boot_app_mcu_rtos_mcu1_0_release.appimage。

    顺便说一下、我使用  constructappimageshlos.sh  在路径中: /mcusw/mcuss_demos/boot_app_mcu_rtos/main_domain_apps/scripts/hlos 生成 tidtb_linux.appimage、tikernelimage_linux.appimage 、 atf_optee.appimage 并将其复制 到 eMMC FAT32分区、它会报告相同的错误。

    所以我认为 Linux 内核和 DTB 没有问题、 基于此、我进行了以下尝试、请仔细审阅:

    首先、 执行相同的步骤来生成和复制文件:tiboot3.bin 、tifs.bin、app、lateapp1、tidtb_linux.appimage 、  tikernelimage_linux.appimage、atf_optee.appimage 至   SD 卡引导分区  

    Test1:来自 SD 卡的 SBL、SD 卡中的 rootfs 也如:root=/dev/mmcblk1p2 rw rootfsttype=ext4 rootwait

    复制  sbl_mmcsd_img_mcu1_0_release.tiimage 到 SD 卡引导分区 并重命名为 tiboo3.bin

    复制  sbl_boot_app_mmcsd_linux_j7200_evm_mcu1_0_freertos_TestApp_release.appimage  并重命名为 设置自动扭矩

    结果:它可以引导 Linux 并成功登录!

    Test2:来自 SD 卡的 SBL、eMMC UDA 中的 rootfs  例如:root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfsttype=ext4 rootwait

    只需在引导参数更改时重建 DTB 并将其替换为 SD 卡引导分区。 所有其他文件与 TEST1相同

    结果:它可以引导 Linux 并成功登录!

    测试3: 来自 SD 卡的 SBL、 但 eMMC UDA 中的 rootfs  例如:root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfsttype=ext4 rootwait

    仍复印  sbl_mmcsd_img_mcu1_0_release.tiimage  SD 卡引导分区、并将其重命名为  tiboo3.bin

    复制  sbl_boot_app_eMMC_uda_linux_j7200_evm_mcu1_0_freertos_TestApp_release.appimage  添加到 SD 卡引导分区 并将其重命名为  设置自动扭矩

    在 SD 卡的引导分区中只保留三个文件并删除其他文件。

    由于其他文件位于 eMMC UDA 中的引导分区中、rootfs 也位于 eMMC UDA 中的 rootfs 分区中

    结果:SD 卡中的 SBL 可以加载 app、app 可以加载内核、但是当内核加载根时、它会报告和我之前提到的一样的错误

    因此、我认为应用程序中存在一些问题: sbl_boot_app_eMMC_uda_linux_j7200_evm_mcu1_0_freertos_TestApp_release.appimage

    我是对吗? 请检查

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shicheng:

    这在中进行确认 测试3 ,你已经把 SBL 从 eMMC uda 而不是 SD 卡?你也在使用 tidtb_linux.appimage 分别到 eMMC [ie: DTB 和引导参数更改为 eMMC(/dev/mmcblk0p2 )]正确,同时从 eMMC UDA?

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    您已从 eMMC uda 获取了 SBL、而 SD 卡不正确?

    我不使用  sbl_mmcsd_img_mcu1_0_release.tiimage 设置为从 SD 卡中获取 SBL

    [报价 userid="567772" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487563/dra821u-q1-boot-linux-with-sbl-from-emmc-failed/5722794 #5722794"]此外、您还在使用分别针对 eMMC 的 tidtb_linux.appimage [即:DTB、在从 eMMC UDA 引导 SBL 时将引导目标更改为 eMMC (/dev/mmcblk0p2)]

    SD 卡中只有三个文件: tiboo3.bin、 app、tifs.bin。  lateapp1、 tidtb_linux.appimage、tikernelimage_linux.appimage 和 atf_optee.appimage 都位于 eMMC FAT32分区中。

    在本例中、从 SD 卡加载 tiboot3.bin、然后加载 tifs.bin、下一个加载应用程序。 (应用程序为  sbl_boot_app_eMMC_uda_linux_j7200_evm_mcu1_0_freertos_TestApp_release.appimage、使用命令进行编译:  使 BOARD=j7200_evm core=mcu1_0 boot_app_eMMC_uda_linux -sj )

    但    来自 eMMC UDA 的应用加载 lateapp1、tidtb_linux.appimage、tikernelimage_linux.appimage 和 atf_optee.appimage、结果成功。

    但  /dev/mmcblk0p2中的内核加载 rootfs 失败。

    我这样做的目的是与 TEST2进行比较、仅更改应用。 内核加载成功、但 eMMC 中的 rootfs 失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shicheng:

    您是否尝试过从 eMMC UDA 引导包括 SBL 和 bootapp 在内的所有东西?

    我之所以提出这个问题、是因为我们目前不支持从 SD 获取 SBL 和 bootapp 与从 eMMC 获取其他文件(如 lateapp、ATF/optee、kernel 和 DTB app 映像)混合使用。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    感谢您的重播是的、

    您是否尝试过从 eMMC UDA 引导包括 SBL 和 bootapp 在内的所有内容?

    是的、我的确这么做了、而这正是我第一次提出这个问题时的背景。 我在当前的 SDK 10.0中添加了新补丁、但它不起作用、加载 rootfs 时仍报告错误、例如: mmc0:运行 CQE 恢复

    之所以提出这个问题、是因为我们目前不支持从 SD 获取 SBL 和 bootapp 与从 eMMC 获取 lateapp、ATF/optee、kernel 和 DTB app 映像等其他文件混合使用。

    混合方法仅用于比较测试以确定问题的原因。 在实践中、这种混合方法不会在实际项目中实施。

    因此、现在 SBL 从 eMMC UDA 引导所有内容、仍报告错误:mmc0:正在运行 CQE 恢复、但 SBL 可以从 SD 卡引导。

    如何解决此问题?  

    请您帮助查看 的硬件原理图  eMMC。 有什么问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shicheng:

    关于这一点,我将尝试它在我们的最后,并回到你。

    我还将轮流在硬件专家那里、查看硬件原理图是否存在任何问题。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    添加一些信息。

    我们在 MMC 驱动程序中添加了一些调试打印件、并发现该错误:

    mmc0:cqhci:IRQ 状态:0x00000002  cmd_err0r=0 data_error=-5

    或许您可以从中看到一些有用的信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shicheng:

    我已经复制了此问题、并已将此问题报告给内部团队。

    我建议的另一种方法是使用经过 u-boot 的 SBL 开发工作流程:

    我将附加以下步骤:

    • 按以下方式复制以下文件 tiboot3.bin 到 eMMC uda/的引导分区(FAT32)分区

    e2e.ti.com/.../sbl_5F00_emmc_5F00_uda_5F00_img_5F00_hlos_5F00_mcu1_5F00_0_5F00_release.tiimage

    • 按以下方式复制以下文件 设置自动扭矩 到 eMMC uda 的引导分区(FAT32)分区。
    • 按以下方式复制以下文件 tifs.bin 到 eMMC uda 的引导分区(FAT32)分区。
    • 按以下方式复制以下文件 u-boot.img 到 eMMC uda 的引导分区(FAT32)分区。
    • 完成该操作后、使用 eMMC uda 引导并进入 uboot 命令提示符、然后输入以下命令:
      • >setenv args_mmc "run finduuid;setenv bootargs console=ttyS2,115200n8  root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext4 rootwait"
        >setenv bootdev 0
        >setenv mmcdev 0
        >setenv bootpart 0:2

    注意:确保 eMMC 的(/dev/mmcblk0p2)[EXT4]分区中存在 rootfs。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    感谢您的答复。

    我建议的另一种方法是使用经过 u-boot:
    的 SBL 开发工作流程

    我们已经验证可以从 eMMC 使用 u-boot 进行引导。

    最后、我们要使用的方法仍然是使用 SBL 从 eMMC 进行引导。

    我在结束时复制了此问题、并向内部团队报告了此问题。

    这是一个好消息,你可以重现问题。 有什么流程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shicheng:

    我在结束时复制了此问题、并向内部团队报告了此问题。

    我们已经为该问题提交了 Jira、他们已经确定了此问题的优先级。此问题将在下一个版本(即7月至8月)中得到解决。

    非常抱歉、此问题延迟重现、给您带来不便。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul

    [报价 userid="567772" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487563/dra821u-q1-boot-linux-with-sbl-from-emmc-failed/5731429 #5731429"]

    我们已经为该问题提交了 Jira、他们已经确定了此问题的优先级。此问题将在下一个版本(即7月至8月)中得到解决。

    [报价]

    这是一个好消息。

    如果有任何修改、您能否向我发送补丁?不想更改新版本 SDK、因为当前版本已经稳定。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Shicheng