This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:以 bayer8RGGB 格式接收的备用0

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491975/sk-am62a-lp-alternate-0s-received-in-the-bayer8rggb-format

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

您好!

我正在将 AM62A 与 V3 Link 摄像头解决方案配合使用、其中 am62a 板与 v3 link d 通道适配器板连接。  

https://docs.arducam.com/V3Link-Camera-Solution/V3Link-Camera-Solution-on-TI-Platform/Introduction/ 

它连接了4个 imx219摄像头。

当前配置为一个 imx219摄像头。

并将摄像头配置为原始8  

如下所示为 RAW8的 IMX219寄存器配置。

0x03090x08}、
0x018c0x08}、
0x018d0x08}、
在 CSIRX 上也配置为0x2A (RAW8)  
 
但录制的视频在绘制发现红色通道完全丢失后缺少备用值。
请帮助我的任何指导,