This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VL-Q1:防火墙区域限制

Guru**** 2461100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492617/tda4vl-q1-firewall-regions-constrains

器件型号:TDA4VL-Q1

工具与软件:

您好!  

在 J721S2上、我们尝试配置内存防火墙。 我们已检查 TRM、但仍对以下内容感到困惑:  

  1. 这里提到一个区域的最小大小是4K、但我们对这个大小有其他限制吗? 例如、区域 大小必须是4K 的倍数吗?
  2. 区域的起始地址和结束地址是否有任何限制?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amira:

    Unknown 说:
    这里提到一个区域的最小大小是4k、但我们对这个大小有其他限制吗? 例如、区域 大小必须是4K 的倍数吗?

    正确。 防火墙保护始终围绕页面粒度。 防火墙寄存器中结束地址的低12位被屏蔽为0xFFF、并且不可编程、因此在 h/w 中隐式强制使用4K 的倍数

    Unknown 说:
    对区域的起始地址和结束地址是否有任何限制?  [报价]

    有。 起始地址的低12位类似地硬编码为0、因此起始地址也始终从页边界开始。

    您可以在任何防火墙注册信息中清楚地看到这一点。 下面是 MCU R5F 防火墙之一的示例。

      

    此致

    Suman