This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:Am64x Linux 10_01_10_04 SDK - section 1.1.2.4;1.1.2.5 -引导分区和根分区文件的默认路径在哪里?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491809/am6442-am64x-linux-10_01_10_04-sdk---section-1-1-2-4-1-1-2-5---where-are-the-boot-and-root-partition-files-default-paths

器件型号:AM6442

工具与软件:

(可能 (+) Bin Liu 的简介- Bin Liu - TI E2E 支持论坛 已经了解了此问题的答案)

我已经运行了 make Linux 并创建了映像

现在生成 SD 卡映像:

我已经到达

##########################################################################################################################################################################################################

选择要从中安装的文件路径

1)从 SDK 安装预构建的映像
2)在自定义引导和 rootfs 文件路径中输入

########################################################################################

立即选择[1/2]: 

我的问题:

我修改了器件树、并运行了 menuconfig 以添加启用 UART 块

如果我选择选项2)  

我需要输入哪些目录路径

  • 引导分区文件位置的路径

  • 根文件 sysetm 分区文件位置的路径

请提供建议!  如果没有通过 make Linux 路径更新、我不想更新 tarball。