工具与软件:
我们正在设计使用 DRA821U 处理器的产品、我们将使用安全引导。
在我们的生产过程中、我们需要将我们的私钥单独刻录到每个单元中。
我可以执行此操作的唯一记录的过程是使用 USB-DFU 引导(& Keywriter)、
但我们已经将 USB 用于板载器件的主机模式。
该过程还提到在 UART 模式下引导以验证密钥烧录、这同样是硬件
成本/房地产我不想支持如果可选.
您能回答以下问题吗?
1/我需要为 Keywriter 支持哪些 CPU 引导模式?
2/是否支持 UART 引导模式可选?
3/我知道在此步骤中需要提供 VPP_MCU 和 VPP_CORE。
DRA821U 评估板使用 PMIC"B"的 GPIO 来启用1.8V LDO、但我有一个 PMIC 设计。
我应该改用什么 GPIO?
4/是否有其他方法将密钥刻录到处理器中?
5我读了"sprad04.pdf"。 还有其他任何说明/文档可以帮助我进行设计吗?
谢谢!
Steve