This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:查询已组装的预生产器件的 RTM 所需的 AM69 P2P 和硬件更改

Guru**** 2461110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492121/am69-inquery-about-am69-p2p-and-hw-change-required-for-rtm-from-pre-production-device-assembled

器件型号:AM69

工具与软件:

你好、AM69 Champ!

客户已在其原型器件上使用了预生产器件。 然后它们将很快启动 MP。  

请澄清以下事项。

  • 由于没有 X、是否存在任何与 AM6958ATGGHAALYR 相关的硬件更改? AM69 |购买 TI 器件|德州仪器 TI.com

  • 是否可以在 AM6958ATGHAALYR 和 AM69A78ATGHAALYR / AM69A98ATGHAALYR 之间进行 P2P (引脚对引脚)交换?

谢谢。

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    • 由于没有 X、是否存在任何与 AM6958ATGGHAALYR 相关的硬件更改? AM69 |购买 TI 器件|德州仪器 TI.com

    不、它们是相同的硬件。  降低 X 表示器件正在生产(非原型)。

    • 是否可以在 AM6958ATGHAALYR 和 AM69A78ATGHAALYR / AM69A98ATGHAALYR 之间进行 P2P (引脚对引脚)交换?

    是的、它们完全引脚兼容(在同一 ALY 封装中)。  

    此致、

    Kyle