主题中讨论的其他器件:TDA4VL
工具与软件:
您好、TI 团队
SDK 10.1中的 J722s 平台上有两个分辨率为1920*1536的摄像机
当我们将查找表的 glbce 设置为 ISP 驱动程序时。 一个摄像头流是可以的、
但另一个摄像头在屏幕上闪烁。
当我们没有设置 glbce 的查找表时, 两个相机都是好的。
请帮我检查。
此致
Sungenben
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 团队
SDK 10.1中的 J722s 平台上有两个分辨率为1920*1536的摄像机
当我们将查找表的 glbce 设置为 ISP 驱动程序时。 一个摄像头流是可以的、
但另一个摄像头在屏幕上闪烁。
当我们没有设置 glbce 的查找表时, 两个相机都是好的。
请帮我检查。
此致
Sungenben
您好、 Brijesh
我添加了源代码、您能帮我检查一下吗?e2e.ti.com/.../vx_5F00_vpac_5F00_ce_5F00_viss_5F00_target.c
此致
Sungenben
尊敬的 Sungenben:
但我看到下面的代码、这意味着没有为 J722S 器件启用 glbce 上下文保存/恢复。
#if!defined (SOC_AM62A)&&!defined (SOC_J722S)
您能否签入文件 ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-10_01_00_04\imaging\utils\hwa\app_hwa.c src、是否存在以下代码?
#if 已定义(MCU_PLUS_SDK)
initPrms.udmaDrvHndl= drvHandle;
initPrms.udmaDrvHndlBcdma = drvHandleBcdma;
/*通过 uDMA 启用配置*/
initPrms.configThroughUdmaFlag = gConfigThroughUDMA;
initPrms.copyGlbceCtxThroughBcdmaFlag = true;
#else
initPrms.udmaDrvHndl= appUdmaGetObj();
/*将 ThroughconfigUDMA 设置为 true 以支持多句柄*/
initPrms.configThroughUdmaFlag = true;
#endif
状态= Vhwa_m2mVissInit (&initPrms);
此致、
Brijesh
您好、Brijesh
你可以看到我已附加的视频.
目前,我们设置的 GLBCE 每一帧与不同的环境.
我们已经检查了由 GPBCE 引起的闪烁。
如果我们对两台摄像机使用相同的 GBLCE、则流不会闪烁
e2e.ti.com/.../2503211713008631.mp4
此致
Sungenben
您好、Brijesh
如果我们为每帧两台摄像机设置不同的外观 LUT GLBCE ,一个屏幕是闪烁的,另一个是正常的。
如果我们为 每帧的摄像机设置外观 LUT GLBCE (不同的外观 LUT ),则 B 摄像机设置相同的外观 LUT 和每帧。 两个摄像头流均正常、无闪烁。
如果我们不更新 GLBCE 的 Look LUT ,两个摄像头流都是正常的,没有闪烁。
此致
Sungenben。
尊敬的 Sungenben:
[报价 userid="49658" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490624/tda4ven-q1-tda4ven-j722s-sdk10-1-setting-ltm-lut-caused-flicker-on-the-screen-with-two-3m-camera/5725597 #5725597"]你可以看到我已附加的视频.
目前,我们设置的 GLBCE 每一帧与不同的环境.
[报价]您所连接的视频中是否出现水平撕裂线?