This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:无法显示

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487926/am625-unable-to-display

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62B

工具与软件:

您好、TI。

我们使用的是 Yocto SDK 9.0

我们面临以下显示问题。

我们构建了系统映像"tisdk-default-image"并将 SD 卡置于引导。

1.首次启动时、LCD 上会显示默认的 TI 启动界面标识/进度条、这看起来很正常。

  我们还可以使用在图像中添加的 FBI 命令在 LCD 上显示图像。 (在这种情况下、有时 Weston &工作、有时不工作)

  e2e.ti.com/.../1_5F00_first_5F00_boot_5F00_log_5F00_splash_5F00_show.txt

2. 第一次启动后,我们重启电路板,然后 LCD 上什么都没有显示。

 -问题荒 on cmd 失败100%

 -然后,有时我们可以使用 FBI(在下面的日志的第一部分)在 LCD 上显示我们的图像,大多数我们不能。

e2e.ti.com/.../2_5F00_second_5F00_boot_5F00_log_5F00_pspaslh_5F00_notshown.txt 

 

你可以帮帮我吗?

BR、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    它是否在标准 TI SK-AM62B EVM 板上?

    如果是、您能否尝试使用我们当前/最新的 SDK、看看您是否可以在此处重新创建问题:
    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX - AM62X/10.01.10.04

    在更高版本的 SDK 中始终有许多改进、因此最好查看这是否可修复它。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas  

    是的、在 EVM 上、与在我们的定制板中一样。 我们计划稍后迁移到最新的 SDK。

    首次启动后、我们尝试运行命令#/usr/bin/psplash、LCD/背光开启并显示 TI 启动标识。

    然后、我们可以在 LCD 上显示自定义映像(使用 # sudo fbi -d /dev/fb0 -a -nooverbose img.png)。 显示驱动程序似乎被触发。

    相比之下、如果我们不运行 pslash 命令、则在运行  # sudo fbi -d /dev/fb0 -a -nooverbose img.png 后不会显示任何内容。

    我们如何启动或触发这个显示、fb0? (如果我们不运行 pslash)。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我不在办公室,直到三月底,并将在我回来后查看你的更新. 我在这里通知了我的一位同事、以防他们有一些快速的见解。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas  

    我们正在等待您的任何反馈。 谢谢。

    我们不确定此问题 是否与 pslash 有关。

    我们尝试从我们的 SDK 中删除 pslash、因此在 LCD 上看不到任何显示。

    (正如前面的评论所提到的,当我们有 #/usr/bin/psplash 并运行它,我们可以看到飞溅标志,然后 LCD dispaly 是激活的;我们可以查看我们的客户图像等)。

    请参阅以下日志。

    e2e.ti.com/.../kernel_5F00_log_5F00_20250325.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我的一位同事有快速提示、请允许我向他们发出一声提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您手动启动 Weston 时、是否正在取消设置 WAYLAND_DISPLAY? 参考链接: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/09_02_01_10/exports/docs/linux/Foundational_Components Graphics/Graphics_and_Display.html?highlight=Weston#Starting-Weston-Manually

    此致、
    Krunal