主题中讨论的其他器件:TDA4AP-Q1、
工具与软件:
您好!
我们将使用 TDA4AP-Q1 SoC 创建一个基于 J784S4XEVM 的定制电路板、但是我们必须为控制台使用 MAIN_UART_3。
我已阅读多个帖子、并根据我在以下帖子上的大多数配置更改:
am625-change-u-boot-console-from-uart0-to-uart4 和 j784s4xevm-debug-console-on-wkup_uart0
我遇到的一个问题是、 R5 SPL 在 调用 serial_find_console_or_panic ()时失败、因为它找不到 main_uart3所需的时钟(Clocks =<&K3_CLKS 390 0>;)
根据 J784s4、J784S4_DEV_UART3 ID 390的时钟似乎 未在 u-boot 文件 arch/arm/mach-k3/j784s4/clk-data.c 中定义
由于 arch/arm/mach-k3/j784s4/clk-data.c 和 arch/arm/mach-k3/j784s4/dev-data.c 似乎 是自动生成的、您能否为这些文件提供一个补丁来添加 ID 为390的主题时钟?
谢谢你
Bruce