工具与软件:
您好!
关于这个 CPU 负载测试、我有一些要求、需要为自己的项目集成这个 SDK。 我列出了一些问题。
1.如何在 Linux 应用程序中集成基于 vision-app(vx_app_load_test.out )的应用程序。 那里有所有相关的库和文件、请提供相关信息。 (注意: 由于我们无法 在应用程序中为 CPU 负载添加整个 PSDK 包,是否有其他方法? )
2. VISION APP API 如何能够与 R5f 内核通信,我们是否还需要在 R5F 中编写一些接收器代码来进行 cpuload 处理。 我们是否可以拥有脉冲加载应用的代码流程
(Linux App )--> Process --> R5F Core (Processing and Response )(处理和响应)在 R5f 的情况下加载裸机代码
谢谢。此致
Jocund Misier