This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:SERDES_REFCLK 与上电

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487539/am6412-serdes_refclk-versus-power-up

器件型号:AM6412

工具与软件:

尊敬的社区专家:

非常简单的问题:

在上电序列期间可以应用外部 SERDES_REFCLK 的时间是否有任何限制?

- 在建立 VSYS/VMON 之前是否允许?

-是否允许在 VDDA_1P8之前使用?  

- a.s.o.

此致、

Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    感谢您的提问。

    串行器/解串器 IO 不具有失效防护功能。

    只有在 SERDES 电源斜升后、才能应用外部时钟输入。

    VDDA_0P85_SERDES0
    P12
    VDDA_0P85_SERDES0
    P13
    VDDA_0P85_SERDES0_C

    和  

    VDDA_1P8_SERDES0

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikupa:

    感谢您的回答。

    因此我知道串行器/解串器外部输入时钟必须在其相关电源之后应用、但之后是否有最长时间?

     例如、是否可以在 MCU_PORz 之后应用串行器/解串器时钟?  

    此致、

    Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    谢谢你。

    在电源斜升后、MCU_PORz 被释放。

    [报价 userid="113256" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487539/am6412-serdes_refclk-versus-power-up/5739601 #5739601"] 例如、能否在 MCU_PORz 之后应用串行器/解串器时钟?  [报价]

    好的。

    此致、

    Sreenivasa