This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5509A:加载软件时 TMS320VC5509A 程序失败

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491936/tms320vc5509a-tms320vc5509a-program-failed-when-loading-software

器件型号:TMS320VC5509A

工具与软件:

尊敬的 Expert:

加载软件时生产程序失败。 X 射线检查焊球焊接没有异常。

Re 发热电路板上的 IC 日期代码39C (使用 BGA 脱焊机)仍然无法正常工作。 从主板更换新的 IC (日期代码34C)、并成功加载软件。 但是更换新的 IC (生产日期代码39C)仍然无法成功加载软件。 在两个不同的板上获得了相同的结果。

故障总数:78

总运行单元数:300

您可以帮助解决此问题吗?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Unknown 说:
    加载软件时生产程序失败

    您能介绍具体的故障模式吗? 除非提供有关生产测试程序如何发生故障的详细信息、否则我无法提供帮助。 您的意思是说根本没有软件在运行吗? 或者该软件以特定方式运行和失败?

    谢谢!

    -Randy