This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:CCS v20.1.0工程创建向导中缺少 AM5728示例工程

Guru**** 2457330 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493341/am5728-am5728-example-projects-missing-in-ccs-v20-1-0-project-creation-wizard

器件型号:AM5728

工具与软件:

您好!

我目前使用的是 Code Composer Studio (CCS) v20.1.0。
当我尝试使用新建项目向导创建一个新项目时、我可以在器件列表中找到并选择 AM5728处理器。
但是、在下一步中、未显示 AM5728的示例项目、因此我无法继续项目创建。

请告诉我:

  1. CCS v20.1.0是否仍支持 AM5728示例工程

  2. 如果需要额外步骤(例如安装 SDK 或支持包)才能使示例显示出来

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.新建项目向导



    2. Code Composer Studio 设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daewon

    我们尚未使用此新版 CCS、因此我需要快速回复。  

    我将在本周尝试对其进行调查、并最迟在下周与您联系。

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dae Won、

    不确定该方向是否可行、您是否尝试过 File->Import Projects... 按钮?

    1.

    2.

    我还没有完整介绍 Theia 的设置文档、但我建议您检查文档并首先尝试导入项目。 我将在内部仔细检查 Theia 支持的数量。

    下周将进一步了解此内容!

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认导入使用以前版本的 CCS 创建的工程可以正常运行。
    但是、在创建新工程时似乎存在问题—无法正确加载并且无法继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daewon,

    我确认使用早期版本的 CCS 创建的工程导入工作正常。

    这是否意味着您尚未尝试使用新 Theia CCS 版本导入工程?

    -若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    阅读 Theia 用户指南

    请尝试导入现有项目。

    此致!

    若苏厄